DUG_Odace Rotary Dimmer_WH-06

Affichage LED

Appairage

Action de l'utilisateur

Affichage LED

État

Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir.

La LED clignote en orange une fois par seconde.

Le mode d'appairage est actif pendant 30 secondes. Lorsque l'appairage est terminé, la LED s'allume en vert pendant un certain temps avant de s'éteindre.

Réinitialisation

Action de l'utilisateur

Affichage LED

Statut

Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé une fois pendant > 10 s.

Au bout de 10 s, la LED clignote en rouge.

L'appareil est en mode réinitialisation. Les réglages d’usine sont rétablis après 10 secondes. L’appareil redémarre et la LED clignote en vert pendant quelques secondes, puis reste orange.

Identification de l’appareil

Affichage LED

Statut

La LED clignote en rouge.

Les appareils d'éclairage connectés clignotent en fonction de l'identification réussie du variateur.

Différents modes de connectivité

Affichage LED

Statut

La LED clignote en vert et en rouge lors de l’appairage.

L’appareil tente de se connecter à un autre mode de connectivité.
Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir, puis maintenez-le enfoncé pendant 20 secondes. Lorsque la LED clignote rapidement en rouge, relâchez le bouton-poussoir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?