DUG_Odace Rotary Dimmer_WH-06

Appairage d’un commutateur sans fil avec un variateur rotatif

  1. Retirez l’enjoliveur du commutateur sans fil.
  2. Appuyez brièvement 5 fois de suite sur le bouton-poussoir supérieur droit de l’interrupteur sans fil.
    La LED d’état clignote en vert.
  3. Retirez le bouton et appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir.
    La LED d’état clignote en vert.

    La lumière connectée au variateur rotatif clignote quelques fois. La LED d’état cesse de clignoter en vert sur le commutateur sans fil et le variateur rotatif. Le variateur rotatif peut désormais être commandé par le commutateur sans fil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?