Showing 1,131 - 1,140 of 1,449 results

Page 114 of 145
  • Heat report

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    the set temperature; the black line shows the set (target) temperature, i.e. Wiser’s heating schedule for the room (if in Auto mode) or the manually selected set temperature (if in Manual mode). This line indicates the room temperature that Wiser is regulating to at all times. The Single room view
  • Heat report

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    the set temperature; the black line shows the set (target) temperature, i.e. Wiser’s heating schedule for the room (if in Auto mode) or the manually selected set temperature (if in Manual mode). This line indicates the room temperature that Wiser is regulating to at all times. The Single room view
  • Création d’un automatisme

    PowerTag Control – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    , tel que l’ouverture d’un volet ou la détection d’un mouvement par un capteur de mouvement. Mode Absence (activez ou désactivez) : Le mode Absence a pour but de régler votre domicile sur un état pratique pour les absences prolongées, comme un départ pour le week-end. Vous pouvez ajouter jusqu’à 10
  • Gérer le fonctionnement des volets sans capteurs de température

    Ovalis - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    laquelle aucun capteur de température n’est installé. Pour définir la température de référence : Dans la page de configuration du Mode Confort Saisonnier, appuyez sur Autres capteurs de pièce. L’application Wiser Home affiche les pièces sans capteur de température dans la liste (A). Sélectionnez une
  • Configuring the device

    LK FUGA Wiser wireless battery 4 button switch – Wiser Home Device User Guide

    identification of the switch. Tap OK when you finish identifying the device. For more information, refer to Identifying the device. Before identifying the device, make sure it is awake. If the device is in sleep mode, wake it up. For more information, refer to Wake up the Wireless switch. D Delete: Tap to
  • Descripción de las prioridades del modo de control

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

  • LED indications

      Same topic found multiple times in this document:
    (Press and hold boiler relay setup button for >20 s) Flashing red The Boiler Relay is in reset mode. The Boiler Relay then restarts and the LED blinks green and amber indicating that it is ready for pairing. Emergency Heat / Test(Press and hold Boiler Relay setup button for >3 s) Flashing green The heating is manually turned On for 2 hours.
  • Ovalis - Prise de courant connectée 16A Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    C DUG_Ovalis SSO_WH-07 33 Ovalis - Prise simple connectée 16A https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_home/search?maxFacetValues=10&filter=-search-hidden_md%3Atrue&term=Away+Mode 5. Pour lancer l’automatisme à un moment donné, appuyez sur Quand >Ajouter un horaire et sélectionnez l’une
  • Heat report

    Wiser Home – System User Guide (France)

    the set temperature; the black line shows the set (target) temperature, i.e. Wiser’s heating schedule for the room (if in Auto mode) or the manually selected set temperature (if in Manual mode). This line indicates the room temperature that Wiser is regulating to at all times. The Single room view
  • Test de l’appareil

    Wiser détecteur de fumée connecté sur secteur 230V – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Test de l’appareil Test de l’appareil Test de l’appareil Le détecteur de fumée dispose d'un mode Test qui permet d’en assurer le fonctionnement correct. Il est recommandé de tester le détecteur de fumée une fois par mois. Si le détecteur de fumée est installé dans un mobil-home, il est recommandé
Page 114 of 145