Test de l’appareil
Le détecteur de fumée dispose d'un mode Test qui permet d’en assurer le fonctionnement correct. Il est recommandé de tester le détecteur de fumée une fois par mois. Si le détecteur de fumée est installé dans un mobil-home, il est recommandé de le tester chaque semaine et avant chaque voyage.
Test de l’appareil individuel
Appuyez sur le bouton Test/Silence de chaque détecteur de fumée pendant plus de 3 s jusqu’à ce qu’une alarme retentisse. Si l'alarme de test ne retentit pas, cela signifie que le détecteur de fumée n'est pas connecté à l'alimentation.
Test de l’appareil/des appareils interconnecté(s)
Il est possible de tester simultanément tous les détecteurs de fumée dans un réseau interconnecté en une seule opération.
-
Sélectionnez n'importe quel détecteur de fumée interconnecté.
-
Appuyez sur le bouton Test/Silence et maintenez-le enfoncé pendant plus de 18 s jusqu'à ce qu'une alarme se déclenche sur tous les détecteurs de fumée interconnectés.
Si aucune alarme n’est déclenchée sur les détecteurs de fumée interconnectés, assurez-vous que la configuration de l’interconnexion sans fil est correcte. Vérifiez également que la distance entre chaque détecteur de fumée est conforme à la spécification.