DUG_Ovalis Shutter_WH-07

Gérer le fonctionnement des volets sans capteurs de température

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez gérer le fonctionnement des volets d’une pièce dans laquelle aucun capteur de température n’est installé.

Pour définir la température de référence :
  1. Dans la page de configuration du Mode Confort Saisonnier, appuyez sur Autres capteurs de pièce.
    NOTE: L’application Wiser Home affiche les pièces sans capteur de température dans la liste (A).
  2. Sélectionnez une pièce dans la liste (A).
  3. Vous pouvez utiliser l’une des températures suivantes comme température de référence pour la pièce sélectionnée :
    • Température détectée par le capteur de température d’une autre pièce.

    • Température moyenne détectée par tous les capteurs de température de votre domicile.

    1. Pour utiliser la température d’une autre pièce comme température de référence, sélectionnez une pièce dans la liste (B).

      NOTE: La température de la pièce sélectionnée sera considérée comme la température de référence.

    2. Pour utiliser la température moyenne détectée par tous les capteurs de température comme température de référence :

      1. Appuyez sur Utiliser la température moyenne de la maison (C).


      2. Appuyez sur Oui, je suis sûr.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?