Création d’un automatisme
-
Si votre lieu de résidence se trouve en Belgique, au Danemark, en Suède et en Finlande. Assurez-vous d’installer le PowerTag Energy et appairez-le avec le système Wiser Home pour créer et exécuter un automatisme.
-
Si vous êtes situé à proximité du cercle arctique (Suède, Finlande et Norvège), notre système ne peut pas régler les automatismes en fonction des heures de coucher ou de lever du soleil en raison du phénomène du Soleil de Minuit, où le soleil reste au-dessus de l’horizon pendant 24 heures. Cela se produit généralement de la mi-mai à la fin de juillet. Au cours de cette période, nous vous recommandons d’utiliser une condition temporelle alternative pour vos automatismes.
- Sur l’écran d’accueil, appuyez sur Automatismes
.
- Accédez à Automatismes, puis appuyez sur
pour créer un automatisme.
- Saisissez le nom de l’automatisme (A) et sélectionnez
l’une des conditions suivantes pour déclencher un automatisme.
- Toutes les conditions : : Toutes les conditions doivent être remplies pour déclencher un automatisme
- Toute condition : : Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automatisme.
- Appuyez sur Ajouter des conditions (B) et sélectionnez l’une des options suivantes (C) :
- Changement d’état d’un appareil (sélectionnez l’appareil) : Un automatisme est déclenché en fonction de l’état d’un appareil, tel que l’ouverture d’un volet ou la détection d’un mouvement par un capteur de mouvement.
- Mode Absence (activez ou désactivez) : Le mode Absence a pour but de régler votre domicile sur un état pratique pour les absences prolongées, comme un départ pour le week-end.
- Sélectionnez un appareil pour définir la condition. Ensuite, choisissez l’état de l’appareil qui déclenchera l’automatisme, tel que l’état Marche / Arrêt.
- Appuyez sur Enregistrer dans le
coin supérieur droit.SUGGESTION: Si vous souhaitez modifier la condition, faites-la glisser vers la gauche et appuyez sur l’icône de la corbeille. Ajoutez ensuite une nouvelle condition avec les paramètres requis.
- Pour lancer l’automatisme à un moment donné,
Appuyez sur et sélectionnez
l’une des options suivantes (D) :NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 entrées de temps.
- Heure précise de la journée : L’automatisme se déclenche à une heure précise de la journée, par exemple au lever du soleil, au coucher du soleil, ou à 8h00 du matin.
- Période de temps : L’automatisme se déclenche pendant des périodes de temps telles que du lever au coucher du soleil, du coucher au lever du soleil, ou de 8h00 du matin à 17h00.
- Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez
l’une des options suivantes (E) :NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 actions.
- Contrôler un appareil : Sélectionnez l’appareil et définissez l’état souhaité de l’appareil.
- Envoyer une notification: Vous serez averti si la condition est remplie.
- Activer un moment: Sélectionnez un moment.
- Attente: Cette option vous permet d’ajouter un retard dans une séquence d’automatisme. Vous pouvez définir la durée d’attente en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu’à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions au sein d’un automatisme.
- Appuyez sur Contrôler un appareil, puis sélectionnez l’appareil requis pour exécuter l’action, et appuyez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit.
- Après avoir défini toutes les conditions et actions, appuyez sur Sauvegarder.