Showing 1,331 - 1,340 of 1,622 results

Page 134 of 163
  • Wiser Hub 2nd Generation

    Wiser Home – System User Guide (France)

    latest version, you will be prompted to update before proceeding with the setup. Put the Hub into setup-mode as per the instruction provided by the app. Then tap Next (A). Connect your smartphone to the Hub’s temporary Wi-Fi ® network either by QR Code connection or Manual connection. If you cannot
  • Creating an automation

    System M and System D - Connected Thermostat 2 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    condition: This triggers an action when at least one condition is met. To add condition, tap Add conditions and select any of the following: Device status change (Select the device) Away Mode (Enable or Disable) Max. of 10 conditions can be added. To remove an added condition, swipe left and tap (D). To
  • Création d’un automatisme

    Odace - Thermostat connecté filaire 2 A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    sélectionnez l'une des options suivantes : Changement d’état d’un équipement (sélectionnez l’équipement) Mode Absence (activez ou désactivez) Un maximum de 10 conditions peuvent être ajoutées. Pour supprimer une condition ajoutée, balayez vers la gauche et appuyez sur (D). Afin de régler un horaire
  • Création d’un automatisme

    Micromodule chauffage électrique FIP – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    condition : Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automatisme. Appuyez sur Ajouter des conditions (C) et sélectionnez l’une des options suivantes (D) : Changement d’état d’un équipement (sélectionnez l’appareil) Mode Absence (activez ou désactivez) Changements de prix de l’énergie
  • Assigning a light group to the Wireless switch

    LK FUGA Wiser wireless battery 4 button switch – Wiser Home Device User Guide

    tap Save. If the device is in sleep mode, press the top-left push button on the Wireless switch 3 times to wake up the device. Then tap Confirm in the app to apply the settings. For more information, refer to Wake up the device. Each group can include up to 60 devices. You can create a maximum of 20
  • Creating an automation

    Mureva EVlink – Wiser Home Device User Guide

    change (Select the device) Away Mode (Enable or Disable) Energy Price changes (To define the energy price limit.) This condition is available only if your tariff is set to Peak/Off-Peak or Dynamic. Refer to Setting Tariff. Maximum 10 conditions can be added. Select a device (E) that will set the
  • Mureva EVlink

    29 70 00 www.se.com Schneider Electric Tarif Tarif Réglez le tarif dans l'application Wiser Home pour voir les coûts énergétiques et les informations de facturation. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric Mode de
  • Room setting

    System M and System D - Connected Thermostat 2 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    between a room being occupied and then transitioning to an unoccupied state.his delay ensures that the system doesn't immediately switch to an unoccupied mode when a room becomes vacant, preventing unnecessary fluctuations and providing a grace period in case the room becomes occupied again shortly
  • Creating an automation

    Odace - Connected Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    condition: This triggers an action when at least one condition is met. To add condition, tap Add conditions and select any of the following: Device status change (Select the device) Away Mode (Enable or Disable) Max. of 10 conditions can be added. To remove an added condition, swipe left and tap (D). To
  • Room setting

    Odace - Connected Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    between a room being occupied and then transitioning to an unoccupied state.his delay ensures that the system doesn't immediately switch to an unoccupied mode when a room becomes vacant, preventing unnecessary fluctuations and providing a grace period in case the room becomes occupied again shortly
Page 134 of 163