DUG_Odace - Thermostat 2 A_WH-07

Création d’un automatisme

Un automatisme vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement effectuées ensemble, déclenchées automatiquement ou à des heures planifiées. En utilisant l’application Wiser, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins.
NOTE: Pour créer et sauvegarder un automatisme, au moins une condition et une action doivent être ajoutées.
Pour créer un automatisme :
  1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
  2. Accédez à Automatismes > + pour créer un automatisme.
  3. Appuyez sur Si (A) et sélectionnez l’une des conditions suivantes à remplir (B) :
    • Toutes les conditions : Cela déclenche une action uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
    • Toute condition : Cela déclenche une action lorsqu’au moins une condition est remplie.
  4. Pour ajouter une condition, cliquez sur Ajouter des conditions et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Changement d’état d’un équipement (sélectionnez l’équipement)
    • Mode Absence (activez ou désactivez)
    NOTE: Un maximum de 10 conditions peuvent être ajoutées.
    NOTE: Pour supprimer une condition ajoutée, balayez vers la gauche et appuyez sur (D).
  5. Afin de régler un horaire spécifique pour votre automatisme, appuyez sur Quand > Ajouter un horaire et sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Heure spécifique du jour: lever du soleil, coucher du soleil, personnalisé
    • Période de temps: journée, nuit, personnalisé
    NOTE: Pour supprimer un horaire spécifique, balayez vers la gauche et appuyez sur (E).
  6. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez l'une des options suivantes (F):
    NOTE: Un maximum de 10 actions peuvent être ajoutées.
    • Contrôler un appareil: sélectionnez un appareil que vous souhaitez déclencher.
    • Envoyer une notification : Activez la notification pour l’automatisme.
    • Activer un moment : Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
    • Attente : Cette option vous permet d’ajouter un retard dans une séquence d’automatisme. Vous pouvez définir la durée d’attente en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu’à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions au sein d’un automatisme.

    NOTE: Pour supprimer une action, balayez vers la gauche sur l’action et appuyez sur (G).
  7. Saisissez le nom de l’automatisme (H) et appuyez sur Sauvegarder.

    Vous pouvez choisir dans la liste l’icône qui représente le mieux votre automatisme en appuyant sur .

    Une fois l’automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes. (I) permet d’activer et de désactiver l’automatisme.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?