Showing 1,451 - 1,460 of 9,870 results

Page 146 of 987
  • Configuration de l’appareil

    Unica - Détecteur de mouvement avec interrupteur 10 A connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    accéder à l'écran Détails de l'appareil. A Nom de l’équipement : Appuyez pour changer le nom de l'appareil. B Emplacement : Appuyez pour attribuer l’appareil à n’importe quelle pièce (salon, chambre, cuisine, etc.). Pour plus d’informations, reportez-vous à Paramétrer l’emplacement du dispositif. C
  • Über das Gerät

    System M und System D - Connected Taster-Modul, 1fach/2fach – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    mehrerer Geräte kombinieren, um einen Moment oder eine Automatisierung zu erzeugen. Sie können einen Zeitplan für die verschiedenen Gerätefunktionen erstellen, der Ihren spezifischen Anforderungen bezüglich Komfort und Bequemlichkeit entspricht. 1fach, Kombination aus: Einsatz Rahmen Taster-Modul Wippe
  • Wiser Temperature/Humidity Sensor Wiser Home Device user guide

    /Humidity Sensor 7. To add an action, tap Then > Add an action and select any of the following(G): – Control a device: Select a devices that you want to trigger.– Send notification: Turn on the notification for the automation.– Activate a moment: Select the moment that you want to trigger.– Wait: This
  • Gestion de la fonction délestage

    Ovalis - Prise de courant connectée 16A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    délestage des appareils pris en charge peut être désactivée à tout moment. Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur Gestion de l'énergie Gestion de la fonction délestage. Appuyez sur l’interrupteur à bascule(A) pour les appareils que vous souhaitez désactiver. Si l’appareil est en cours d’utilisation
  • Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser

    PowerTag Energy – Guide de l’utilisateur de l’appareil Wiser Home

    d’appareils assemblés pour stocker de l’énergie afin de fournir de l’énergie électrique à un moment ultérieur. Solaire : Chaque fois que l’énergie solaire est disponible, le système d’énergie solaire sans batterie fournira de l’électricité à votre maison. Lorsqu’il n’y a pas assez d’énergie solaire à
  • EVlink Home Smart Wiser Home device user guide

    suitabletariffs created. Refer to Wiser Home AI and Tariff plan configuration. C. Customized Schedule: To create your own schedule for charging.Refer to Creating a schedule, page 31. NOTE:• For more information refer Wiser Home AI and Setting Tariff refer to the respective System User Guide.• You can change the
  • Mode Confort

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    Mode Confort Mode Confort Mode Confort Le mode Confort est une fonction intelligente qui aide à s'assurer que la température de consigne est atteinte au moment où le chauffage est programmé. Il améliore le confort thermique en ajustant la valeur de consigne à l’avance, garantissant ainsi que la
  • Schneider Charge

    + 33 (0) 1 41 29 70 00 Managing the cable Managing the cable Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison - France + 33 (0) 1 41 29 70 00 Creating a schedule Creating a schedule
  • Climate control

    Wiser Home – System User Guide (UK, Ireland)

    devices, but will take the name of the Room. Individual Climate Devices can not be assigned to a Schedule or Moment. Instead, the Climate Control will show up in the relevant lists. When you assign a climate control device (such as a thermostat) to a room using the Wiser Home app, the system applies room
  • Ajouter un appareil

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    Ajouter un appareil Ajouter un appareil Ajouter un appareil Vous pouvez ajouter un nouvel appareil à tout moment. La passerelle doit être installé(e) avant d’ajouter un appareil Wiser. Ajoutez les appareils alimentés par le secteur avant les appareils alimentés par batterie. Reportez-vous à
Page 146 of 987