DUG_PowerTag-E_WH-10

Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser

Appairez votre PowerTag à la passerelle Wiser pour accéder au PowerTag et le commander à l’aide de l’application Wiser Home.
IMPORTANT: Assurez-vous que le PowerTag a été installé par un professionnel qualifié.
NOTE: L’installateur indiquera à l’utilisateur sur quel disjoncteur le PowerTag principal et les PowerTags supplémentaires sont installés.

Réseau et charges

Il est obligatoire de configurer l’un de vos PowerTags comme Réseau sur l’arrivée principale de la maison. Cela permet d’enregistrer la consommation totale de la maison.

  • Réseau : Alimentation principale en énergie (appelée Réseau dans l’application) de la maison.

  • Charge : puissance du réseau consommée par des appareils électriques tels que l’éclairage, le chauffe-eau et le réfrigérateur.

Si plusieurs PowerTags supplémentaires sont installés pour des charges, il est recommandé d’appairer d’abord le PowerTag principal, puis les PowerTags supplémentaires.

NOTE:
  • Le PowerTag principal fait référence au PowerTag raccordé au réseau.

  • Les PowerTags supplémentaires font référence aux PowerTags raccordés aux charges.

Reportez-vous aux sections Appairage de l’appareil principal et Appairage d’appareils supplémentaires.

Réseau avec système solaire existant

Si vous avez installé le PowerTag avec un système solaire sur réseau existant. Reportez-vous à la section Appairage de l’appareil principal avec le système solaire sur réseau.

  • Le système solaire sur réseau désigne le système raccordé au réseau (alimentation principale) de la maison. Si le système produit plus d’énergie que ce qui est utilisé, l’excédent de puissance est introduit dans le réseau.

Si vous avez installé le PowerTag avec un système solaire hors réseau existant. Reportez-vous à la section Appairage de l’appareil principal.

  • Le système solaire hors réseau désigne le système qui fonctionne indépendamment et qui n’est pas raccordé au réseau, mais qui dispose de batteries pouvant stocker l’énergie solaire générée par le système.

Système de stockage d’énergie (ESS)

Si vous avez installé le PowerTag pour surveiller individuellement vos systèmes de stockage d'énergie. Reportez-vous à Appairage de l'appareil avec le système de stockage d'énergie.

Un système de stockage d’énergie (ci-après dénommé ESS) est un appareil ou un groupe d’appareils assemblés pour stocker de l’énergie afin de fournir de l’énergie électrique à un moment ultérieur.

  • Solaire : Chaque fois que l’énergie solaire est disponible, le système d’énergie solaire sans batterie fournira de l’électricité à votre maison. Lorsqu’il n’y a pas assez d’énergie solaire à fournir, le convertisseur solaire se commute à nouveau sur l’électricité du réseau.

  • Solaire et batterie : Lorsque votre système d’énergie solaire génère plus d’énergie que vous n’en utilisez, l’énergie excédentaire est utilisée pour charger votre batterie en vue d’une utilisation ultérieure. Vous pouvez utiliser cette énergie stockée pour alimenter votre maison pendant les nuits, les jours nuageux et les pannes de courant.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?