DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-08

Über das Gerät

Das Connected Taster-Modul, 1fach/2fach (im Folgenden als Taster-Modul bezeichnet), ermöglicht die Ausführung verschiedener Funktionen abhängig vom Einsatz, z. B. Schalten, Dimmen und Jalousiesteuerung. Das Taster-Modul kann mit dem Wiser Hub der 2. Generation verbunden werden.

Das Taster-Modul kann ergänzt werden mit:

Merkmale eines Taster-Moduls

  • Das Taster-Modul unterstützt die Funktionen Schalten, Dimmen und Jalousiesteuerung.

  • Mit der Wiser App können Sie die Einstellungen eines oder mehrerer Geräte kombinieren, um einen Moment oder eine Automatisierung zu erzeugen.

  • Sie können einen Zeitplan für die verschiedenen Gerätefunktionen erstellen, der Ihren spezifischen Anforderungen bezüglich Komfort und Bequemlichkeit entspricht.

1fach, Kombination aus:

  1. Einsatz

  2. Rahmen

  3. Taster-Modul

  4. Wippe

VORSCHLAG: 1fach Schalter wie oben abgebildet mit 1-Kanal-Einsatz, 1fach Taster-Modul, 1fach Wippe und Rahmen; für 2fach Schalter 2-Kanal-Einsatz, 2fach Taster-Modul, 2fach Wippen und den entsprechenden Rahmen wählen.
HINWEIS:
  • Dieses Benutzerhandbuch zeigt Kopplung, Konfiguration und andere Funktionen des 1fach Schalters, Dimmers sowie Jalousiesteuerung. Das unterstützte 2fach Gerät wird analog verwendet.

  • Das 1fach Taster-Modul kann nur mit dem 1fach Einsatz und das 2fach Taster-Modul nur mit dem 2fach Einsatz kombiniert werden. Eine Kombination aus 1fach Taster-Modul und 2fach Einsatz ist nicht möglich.

Steuerungsoptionen

Heimsteuerung mit der Wiser Home App: Um das Taster-Modul über die Wiser-App zu steuern, benötigen Sie den Wiser Hub. Siehe Gerät koppeln.

Direkte Bedienung: Der Jalousieschalter kann immer direkt vor Ort betätigt werden. Der Anschluss kann auch über mechanische Doppeltaster erfolgen. Siehe Handbedienung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?