Showing 2,211 - 2,220 of 9,870 results

Page 222 of 987
  • Eliminación de un momento

    Termostato de calefacción por suelo radiante de Wiser / Regleta de conexión – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación de un momento Eliminación de un momento Eliminación de un momento En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Momentos, localice el momento que desee eliminar y toque . En la pantalla Editor de momentos, toque Eliminar (A) y toque OK (B).
  • Emparelhar o dispositivo com o Hub Wiser

      Same topic found multiple times in this document:
    pode navegar tocando no separador Controlo > > Temperatura > Relé da caldeira. Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, digitalize o código QR localizado no dispositivo. Se não conseguir localizar o código QR correto, toque em Não
  • Criar uma automatização

    Sensor de fumo sem fios Wiser - Bateria – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Criar uma automatização Criar uma automatização Criar uma automatização Uma automatização permite-lhe agrupar várias ações, acionadas automaticamente ou às horas agendadas. Através da aplicação Wiser Home, pode criar automatizações com base nas suas necessidades. Para criar e guardar a
  • Configurar o dispositivo

    Unica - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    / Interruptor sem fios conectável duplo. A Nome do dispositivo: Toque para alterar o nome do dispositivo. Para obter mais informações, consulte Mudar o nome do dispositivo. B Localização: Toque para atribuir o Dispositivo a qualquer divisão (tal como, a sala de estar, o quarto, a cozinha, etc
  • Configurar uma programação

    Unica - Tomada conectável 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Configurar uma programação Configurar uma programação Configurar uma programação Utilizando a aplicação Wiser Home, pode criar ou atribuir uma programação à tomada. No ecrã Inicial, toque em . Aceda ao separador Programação e toque em . Introduza o nome da programação e selecione Equipamentos no
  • Datos técnicos

    Sensor de movimiento de exterior ARGUS 360 – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Datos técnicos Datos técnicos Datos técnicos Rango de detección 28 m de diámetro a 2,5 m de altura Tipo de montaje Montaje en pared y en techo Tensión nominal CA 220-240 V ~, 50 / 60 Hz Corriente de conmutación Máx. 10 A Capacidad de carga LED 300 W 2400 W 140 μF Consumo de energía Relé conectado
  • Tilanteen poistaminen

    Exxact – Relekytkin 10A ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Tilanteen poistaminen Tilanteen poistaminen Tilanteen poistaminen Lisätietoa Koti näyttö, napauta Automaatiot . Siirry kohteeseen Hetket, etsi poistettava tilanne ja napauta . Lisätietoa Tilanneeditori näyttö, napauta Poista (A) ja napauta OK B).
  • Estores

    Sistema M e Sistema D - Botão de pressão conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Estores Simples para localizar o ecrã Detalhes do dispositivo. A Nome do dispositivo: Toque para alterar o nome do dispositivo. B Localização: Toque para atribuir o estore a qualquer divisão (tal como, a sala de estar, o quarto, a cozinha, etc.). Consulte Definir a localização do dispositivo para
  • Identifying the device

    System M and System D - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Identifying the device Identifying the device Identifying the device Using the Wiser Home app, you can identify a Socket outlet from the other available devices in the room. To identify the Socket outlet: On the Home page, tap . Tap Devices Connected Socket Identify (A). This feature flashes the
  • Histórico

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    -lhe monitorizar a utilização de dispositivos individuais no seu sistema. Em , toque em Histórico para apresentar Fontes de energia. Isto irá mostrar-lhe a energia total gerada e consumida. Se não estiverem a ser rastreadas fontes de energia, os dados das fontes de energia não estarão disponíveis
Page 222 of 987