DUG_Módulo de botão de pressão simples/duplo_WH-08

Estores

Através da aplicação Wiser Home, pode mudar o nome do estore simples, editar ou atribuir uma nova localização, identificar e eliminar o estore simples do sistema.
NOTA: Não há interruptor duplo disponível para operação de estore.
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Estores > Simples para localizar o ecrã Detalhes do dispositivo.

    A

    Nome do dispositivo: Toque para alterar o nome do dispositivo.

    B

    Localização: Toque para atribuir o estore a qualquer divisão (tal como, a sala de estar, o quarto, a cozinha, etc.). Consulte Definir a localização do dispositivo para obter mais informações sobre como definir a localização.

    C

    Tipo de dispositivo: Toque para alterar o tipo de dispositivo de acordo com as suas necessidades. Consulte Selecionar o tipo de dispositivo para obter informações detalhadas em cada uma das opções.

    D

    Abrir duração e Fechar duração: Toque para definir o tempo de execução predefinido para abrir/fechar o estore. Consulte Definir a duração da configuração para obter informações detalhadas.

    E

    Identificar: Toque para identificar o dispositivo.

    NOTA:
    • O LED de estado pisca a vermelho e os estores abrem/fecham-se gradualmente, após a identificação bem sucedida do estore simples ou das lâminas dos estores.

    • O LED de estores simples continuará a piscar até tocar em OK.

    F

    Eliminar: Toque para remover o dispositivo do sistema.

    G

    Indicador de intensidade do sinal Zigbee: Indicador de intensidade do sinal Zigbee que apresenta a intensidade do sinal atual do dispositivo.

    • Sinal bom (entre 0 e -54 dBm)

    • Sinal normal (entre -54 e -79 dBm)

    • Sinal fraco (< -79 dBm)

    • Sem sinal (o dispositivo está offline)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?