Showing 2,291 - 2,300 of 9,870 results

Page 230 of 987
  • Downloading hub firmware into the app

    Wiser Home – System User Guide (Belgium)

    a professional installer. The Hub firmware download is available only for the Wiser Hub 2 nd Generation. As a professional installer: Tap Hub Firmware (A). Tap Check for updates (B). If there is a new version of firmware, it will be downloaded into the app. If a firmware is saved in the app, you
  • Eliminar um momento

    Sistema M e Sistema D - Botão de pressão conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Eliminar um momento Eliminar um momento Eliminar um momento No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Momentos, localize o momento que pretende eliminar e toque em . No ecrã Editor de momentos, toque em Eliminar (A) e, em seguida, toque em OK (B).
  • Eliminación de un momento

    Unica - regulador LED universal de pulsación conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación de un momento Eliminación de un momento Eliminación de un momento En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Momentos, localice el momento que desee eliminar y toque . En la pantalla Editor de momentos, toque Eliminar (A) y toque OK (B).
  • Configuración como instalador profesional

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    profesional solo está disponible si ha cerrado la sesión de la aplicación. Para cerrar sesión en la aplicación, navegue hasta Configuración de la cuenta y pulse Cerrar sesión. Para configurar el sistema Wiser como instalador profesional: En la pantalla de bienvenida, pulse Empezar (A). Pulse
  • Unica - Interruptor sem fios conectável simples/duplo Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    esquemático. Não deve ser utilizadopara determinar a adequação ou fiabilidade dos produtos/soluções para aplicaçõesespecíficas de utilizadores. O utilizador tem o dever de efetuar ou solicitar a umespecialista profissional à sua escolha (integrador, supervisor ou semelhante) umaanálise adequada e
  • Histórico

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Histórico Histórico Histórico Fornece um histórico da energia consumida pelas cargas. Se existir um sistema solar ligado à rede, a aplicação fornece o histórico da energia importada e exportada. Na página , toque em Histórico. Pode alterar o intervalo de tempo apresentado (horas, dias, meses e anos
  • Edición de un momento

    Micromódulo regulador Wiser LED – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de un momento Edición de un momento Edición de un momento En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Momentos, localice el momento que desee editar y toque . En la pantalla Editor de momentos, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar el icono . Cambiar el nombre del
  • Modo Confort

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    Modo Confort Modo Confort Modo Confort El Modo Confort es una función inteligente que ayuda a alcanzar la temperatura establecida para el momento en que la calefacción está programada. Mejora la comodidad térmica ajustando el valor de consigna antes de la programación horaria y garantiza que la
  • Atribuir uma Ação ao interruptor sem fios

    Unica - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    para ligar a luz e em Definir Definir ação. No ecrã seguinte, mostra que a Ação foi configurada com sucesso. A tecla Superior Esquerda é configurada com o Interruptor de luz: Ligado. Ao atribuir um botão de pressão para controlar um variador ou um estore, é importante saber que é possível definir
  • Configurar o dispositivo

    PowerTag Control – Guia do utilizador do dispositivo

    Energia (ou na divisão onde o PowerTag está atribuído) e selecione o dispositivo que pretende configurar Também pode abrir o ecrã de detalhes do dispositivo, tocando em Definições do dispositivo no painel de controlo. A Indicador de intensidade do sinal Zigbee: Indicador de intensidade do sinal Zigbee
Page 230 of 987