Showing 2,501 - 2,510 of 9,859 results

Page 251 of 986
  • Acerca do documento

    Sensor teto Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Acerca do documento Acerca do documento Acerca do documento Âmbito do documento Este documento fornece informações detalhadas sobre as caraterísticas e a funcionalidade do Sensor teto Wiser, incluindo a instalação, emparelhamento com o Wiser Hub, definições de configuração e utilização do
  • Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub

    Sensor de fumo sem fios Wiser - Bateria – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    de fumo. Utilize uma chave de fendas para ligar o interruptor de alimentação para a posição de ligado. Quando o sensor de fumo é montado numa parede ou num teto, o interruptor de alimentação liga-se automaticamente. No ecrã inicial, toque em . Toque em Dispositivos Segurança e proteção Sensor de
  • Caractéristiques techniques

    EVlink Home Smart – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    Mode de montage Montage mural Tension nominale d’alimentation (Us) 400 VCA 50 Hz + / - 10 % - 3 phases 230 VCA 50 Hz + / - 10 % - 1 phase Puissance de sortie nominale 11 kW 16 A 7,4 kW 32 A 3,7 kW 16 A Courant d’alimentation maximal 32 A 16 A Puissance maximale 11 kW (3PH) 7,4 kW (1PH) 3,7 kW (1PH
  • Operar um regulador de luz

    Unica - LED Variador de Luz Conectável – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Operar um regulador de luz Operar um regulador de luz Operar um regulador de luz Pode ligar/desligar o regulador de luz e ajustar a luminosidade, utilizando o interruptor sem fios emparelhado. Prima brevemente a parte superior (ʌ+) ou inferior (v-) do interruptor sem fios (< 0,5 s) para ligar
  • Setting alarms

    Wiser Power Micromodule – Wiser Home Device User Guide

    Setting alarms Setting alarms Setting alarms Using Wiser Home app, you can set alarms to notify overconsumption or no consumption of loads. Each device can have one overconsumption and one no consumption alarm.To configure alarms: On Home screen, tap . Tap Account Notifications and Alarms Create a
  • Setting alarms

    Mureva EVlink – Wiser Home Device User Guide

    Setting alarms Setting alarms Setting alarms Using Wiser Home app, you can set alarms to notify overconsumption or no consumption of loads. Each device can have one overconsumption and one no consumption alarm.To configure alarms: On Home screen, tap . Tap Account Notifications and Alarms Create a
  • Redigera ett scenario

    Renova – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enheter

    . Tryck på varje åtgärd för att ändra inställningarna. För att ta bort en åtgärd, dra den åt vänster och tryck sedan på (A) för att ta bort den. Tryck ⊕ Lägg till åtgärder (B) för att lägga till nya åtgärder. Tryck på Spara för att spara ändringarna.
  • Quick Home Connect

    System M and System D - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Quick Home Connect Quick Home Connect Quick Home Connect Quick Home Connect is a wireless connectivity solution for Zigbee devices without the need for a Hub or smartphone application. Quick Home Connect is your starting point for wireless home automation. It performs functions like switching
  • Emparejamiento del dispositivo con Wiser HubR

    Termostato de habitación Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo. Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4
  • Comfort Mode

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    Comfort Mode Comfort Mode Comfort Mode Comfort Mode is a smart feature that helps ensure the set-point temperature is reached by the time the heating is scheduled to turn ON. It enhances thermal comfort by adjusting the setpoint ahead of schedule, ensuring the room reaches the desired temperature
Page 251 of 986