DUG_Regulador de luz rotativo Unica_WH-06

Operar um regulador de luz

Pode ligar/desligar o regulador de luz e ajustar a luminosidade, utilizando o interruptor sem fios emparelhado.
  • Prima brevemente a parte superior (ʌ+) ou inferior (v-) do interruptor sem fios (< 0,5 s) para ligar/desligar a carga conectada (A).

  • Prima demoradamente a parte superior (ʌ+) ou inferior (v-) do interruptor sem fios (< 0,5 s) para aumentar ou diminuir a luminosidade da carga conectada (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?