Showing 2,541 - 2,550 of 9,859 results

Page 255 of 986
  • Adiar os alertas do dispositivo

    Sensor de fumo sem fios Wiser - Bateria – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Adiar os alertas do dispositivo Adiar os alertas do dispositivo Adiar os alertas do dispositivo Bateria fraca Quando a bateria está fraca, o LED de espera pisca a cada 48 s, junto com um sinal sonoro. Pode adiar a indicação de bateria fraca durante 10 horas premindo o botão de teste/silêncio uma
  • Room Details

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    Room Details Room Details Room Details In the Room details screen, you can check and change Room specific options, like a list of Devices assigned to a Room or changing the name of the Room. Some devices have specific options and settings. For example Open Window Detection, when a Radiator
  • Acerca do dispositivo

    Tomada inteligente Wiser 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo A Tomada inteligente Wiser (adiante referida como Tomada) é utilizada como um adaptador de tomada para controlar, manualmente ou através da aplicação Wiser, vários dispositivos elétricos, tais como candeeiros de pé, rádios ou
  • Requisitos do sistema

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Requisitos do sistema Requisitos do sistema Requisitos do sistema Para um sistema Wiser, precisa, pelo menos, dos seguintes dispositivos e condições. Hub O Hub comunica com todos os dispositivos Wiser e com a aplicação Wiser Home. Encontrará mais informações sobre os Hubs disponíveis no capítulo
  • Acerca do documento

    Sensor teto Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Acerca do documento Acerca do documento Acerca do documento Âmbito do documento Este documento fornece informações detalhadas sobre as caraterísticas e a funcionalidade do Sensor teto Wiser, incluindo a instalação, emparelhamento com o Wiser Hub, definições de configuração e utilização do
  • Emparejamiento del dispositivo con Wiser HubR

    Termostato de habitación Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo. Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4
  • Comfort Mode

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    Comfort Mode Comfort Mode Comfort Mode Comfort Mode is a smart feature that helps ensure the set-point temperature is reached by the time the heating is scheduled to turn ON. It enhances thermal comfort by adjusting the setpoint ahead of schedule, ensuring the room reaches the desired temperature
  • Creación de una automatización

    Unica - regulador LED universal de pulsación conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de una automatización Creación de una automatización Creación de una automatización En la pantalla de Inicio, pulse . Vaya a Automatización y pulse para crear una automatización. Introduzca el nombre de la automatización (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones para
  • Utilizar o dispositivo

    Micromódulo de potência Wiser – Guia do utilizador do dispositivo

    Utilizar o dispositivo Utilizar o dispositivo Utilizar o dispositivo O painel de controlo do aquecedor de água permite-lhe ligar ou desligar o dispositivo e monitorizar o consumo de energia. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou num separador de divisão onde está a Tomada >
  • Safety Information

    System M and System D - Connected Thermostat 2 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    or on the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure. The addition of either symbol to a “Danger” or “Warning” safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are
Page 255 of 986