DUG_Sensor de fumo DC_WH-04

Adiar os alertas do dispositivo

Bateria fraca

Quando a bateria está fraca, o LED de espera pisca a cada 48 s, junto com um sinal sonoro. Pode adiar a indicação de bateria fraca durante 10 horas premindo o botão de teste/silêncio uma vez.

IMPORTANTE: O utilizador tem de substituir o dispositivo no prazo de 30 dias após o primeiro alerta.
NOTA: Pode sempre verificar o nível atual da bateria no painel de controlo.

Deteção de falha

Quando é detetada uma falha no sensor de fumo, são emitidos 2 sinais sonoros a cada 48 s, juntamente com o LED de espera a piscar. Pode adiar a indicação durante 10 horas, premindo ligeiramente o botão de teste/silêncio uma vez.

Consulte a resolução de problemas.

Memória do alarme

Num grupo interligado, o LED de modo de espera no dispositivo acionado pisca uma vez a cada 2 s durante 72 horas após o alarme ter parado. Isto permite ao utilizador identificar o dispositivo que foi acionado por fumo/temperatura elevada. Prima brevemente o botão de teste/silêncio uma vez para adiar o LED a piscar durante 10 horas.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.