DUG_Tomada inteligente Wiser_WH-00

Acerca do dispositivo

A Tomada inteligente Wiser (adiante referida como Tomada) é utilizada como um adaptador de tomada para controlar, manualmente ou através da aplicação Wiser, vários dispositivos elétricos, tais como candeeiros de pé, rádios ou máquinas de café. A tomada também pode monitorizar o consumo de energia de dispositivos conectados. A tomada de parede tem de estar ligada para que esta funcione.
NOTA: Não insira a tomada inteligente em tomadas de parede que estejam atrás de objetos ou móveis grandes, tais como frigoríficos ou armários dado que diminuem a receção de rádio.

Opções de controlo

Controlo da posição inicial: Para controlar a tomada na sua casa através da aplicação Wiser, precisará do Wiser Hub.

Operação direta: A tomada inteligente pode sempre ser controlada diretamente no local. Para tal, pode ligar e desligar a tomada inteligente através do botão de funcionamento.

Funções

  • Ligar e desligar dispositivos conectados manual e remotamente através da aplicação.

  • Definir um temporizador ou um horário (através da aplicação)

  • Visibilidade do estado de carga (através da aplicação)

  • Monitorização e visualização do consumo de energia (através da aplicação)

Elementos de funcionamento

  • A: Tomada para ligação com proteção terra e tomadas europeias padronizadas

  • B: LED de estado

  • C: Botão de funcionamento

  • D: Ficha da tomada para uma tomada de parede europeia com ligação à terra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?