Showing 2,991 - 3,000 of 9,859 results

Page 300 of 986
  • Een planning bewerken

    PowerTag Control – Gebruikershandleiding voor het apparaat

    wijzigen (A). In het menu Geldt voor (B) hebt u de mogelijkheid om een van de vermelde apparaten te selecteren of de reeds geselecteerde te deselecteren. Onder het menu EVENEMENTEN (C) kunt u de dag bewerken en vervolgens tikken op om een evenement te bewerken, zoals STAAT (Aan/Uit) en WANNEER (specifiek tijdsinterval). Nadat de bovenstaande wijzigingen zijn uitgevoerd, wordt de planning automatisch opgeslagen.
  • Editar uma automatização

    Sensor de Movimento de Exterior ARGUS 360 – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Editar uma automatização Editar uma automatização Editar uma automatização Através da aplicação Wiser Home, pode editar as automatizações existentes. Para editar uma automatização: No ecrã Inicial, toque em . Aceda ao separador Automatização. Selecione a automatização que pretende editar. Agora
  • Redigering af et scenarie

    LK One Wiser Multiwire LED drejelysdæmper – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    handling for at ændre indstillingerne. Du fjerner en handling ved at skubbe handlingen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj handlinger (B) for at tilføje en ny handling. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Tekniska data

    Exxact – Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Tekniska data Tekniska data Tekniska data Märkspänning 230 V AC, 50 Hz Märkeffekt Lasttyp Lastnamn Lastvärde Lysdiod Lysdiod 200 W Motor 1 000 VA Transformator med järnkärna: 500 VA Glödlampa 2 200 W Halogenlampa 2 000 W Lysrör 200 W Elektronisk step-down-omvandlare 1 050 VA Kapacitiv last 10 A
  • Acerca do documento

    Plenum Airzone e Aidoo Pro - Ar condicionado – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Acerca do documento Acerca do documento Acerca do documento Âmbito do documento Este documento fornece orientações sobre a utilização dos dispositivos Airzone Plenum e Aidoo Pro com o sistema Wiser Home. Explica como emparelhar e configurar dispositivos, gerir zonas de temperatura e operar unidades
  • Puesta en servicio de eSetup - Internacional

    EVlink Home Smart – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Puesta en servicio de eSetup - Internacional Puesta en servicio de eSetup - Internacional Puesta en servicio de eSetup - Internacional Una vez instalado EVlink Home Smart, siga los pasos para ponerlo en servicio a través de la aplicación eSetup: Abra la aplicación eSetup y seleccione EVlink Home
  • Gestão Anti-disparo

    Tomada Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Gestão Anti-disparo Gestão Anti-disparo Gestão Anti-disparo A Gestão Anti-Disparo impede que o disjuntor dispare ao desligar a carga (por exemplo, Aquecedor de Água, Tomada VE) ou ao reduzir a potência da carga. O sistema de Gestão do Consumo de Energia (PCM) é um algoritmo avançado concebido para
  • Aquecimento de emergência

    Controlador/Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Aquecimento de emergência Aquecimento de emergência Aquecimento de emergência Pode efetuar um aquecimento de emergência manualmente premindo o botão do canal, se o Hub não estiver a funcionar ou quando a aplicação Wiser Home não estiver a responder. Siga os passos abaixo para efetuar um aquecimento
  • Konfigurera ett schema

    Exxact – Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    namnet på schemat (A). I menyn TYP väljer du Ljus (B). I menyn GÄLLER FÖR väljer du Rörelsebrytare (C) från listan över enheter. Tryck på Skapa för att ställa in händelser. Under menyn HÄNDELSER (D) väljer du en dag och trycker sedan på för att lägga till en händelse, t.ex. STAT (ljus på/av) (E) och
  • System Requirements

    Wiser Home – System User Guide (France)

    System Requirements System Requirements System Requirements For a Wiser system you need at least the following devices and conditions. Wiser Hub The hub communicates with all Wiser devices and the Wiser Home app. You can find more information about the available hubs in Chapter List of Wiser
Page 300 of 986