DUG_Sensor de Movimento Exterior 360 ARGUS_WH-03

Editar uma automatização

Através da aplicação Wiser Home, pode editar as automatizações existentes.

Para editar uma automatização:
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Aceda ao separador Automatização.
  3. Selecione a automatização que pretende editar.
  4. Agora pode realizar as seguintes alterações:
    • Alterar o ícone.

    • Mudar o nome da automatização.

    • Toque em cada condição para alterar as definições.

      • Para remover uma condição, deslize a condição para a esquerda e, em seguida, toque em (A) para a eliminar.

      • Toque em Adicionar condições (B) para adicionar uma nova condição.

  5. Toque em Guardar para guardar as alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?