DUG_Tomada Wiser_WH-10

Gestão Anti-disparo

A Gestão Anti-Disparo impede que o disjuntor dispare ao desligar a carga (por exemplo, Aquecedor de Água, Tomada VE) ou ao reduzir a potência da carga.

O sistema de Gestão do Consumo de Energia (PCM) é um algoritmo avançado concebido para evitar o consumo excessivo global. Isto é conseguido através da redução de pontos de definição e do encerramento de cargas específicas, garantindo que o consumo de energia global permanece dentro de um limite predefinido. Com a integração do Wiser Home, os utilizadores ganham um maior controlo sobre as cargas monitorizadas pelo PCM. É possível registar até oito cargas de cada vez, o que ajuda a manter o consumo total do sistema abaixo do limite estabelecido. Este limite é determinado pelas especificações do seu contrato, pelo que é importante consultar a secção Definição da tarifa para obter informações sobre as tarifas de pico e fora de pico. Os dispositivos elegíveis serão automaticamente incorporados no sistema de Gestão Anti-disparo, otimizando ainda mais o consumo de energia e melhorando a eficiência geral da gestão de energia da sua casa.

Para mais informações sobre Gestão Anti-Tripping consulte o respetivo Manual do Utilizador do Sistema.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?