DUG_Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante_WH-07

Aquecimento de emergência

Pode efetuar um aquecimento de emergência manualmente premindo o botão do canal, se o Hub não estiver a funcionar ou quando a aplicação Wiser Home não estiver a responder.
Siga os passos abaixo para efetuar um aquecimento de emergência.
  1. Mantenha pressionado o botão Canal durante >2 segundos.
  2. Pressione novamente o botão Canal para selecionar mais canais.
    O LED do canal selecionado começa a piscar.
  3. Quando o LED do canal pretendido estiver a piscar, mantenha-o pressionado durante >2 segundos. Este LED fica verde fixo e o LED do canal seguinte começa a piscar. Pode selecionar uma combinação de canais, p. ex., Canais 1, 3 e 5.
  4. Pressione o canal 6 para ativar os canais selecionados. Os LEDs correspondentes piscam a verde e os atuadores abrem para permitir o fluxo de água.
    Após 4 horas, o aquecimento de emergência para. O aquecimento de emergência também pode ser interrompido premindo o botão do canal. Se forem utilizados vários Controladores de piso radiante Wiser, este teste pode ser realizado em todos os controladores.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?