DUG_PTC_WH-05

Een planning bewerken

U kunt een bestaande planning bewerken volgens uw voorkeur.
  1. Tik in het Startscherm op Automatisering.
  2. Tik op de planning die u wilt bewerken.
  3. Tik op DETAILS PLANNING en u kunt de volgende bewerking uitvoeren:
    • De naam van de planning wijzigen (A).
    • In het menu Geldt voor (B) hebt u de mogelijkheid om een van de vermelde apparaten te selecteren of de reeds geselecteerde te deselecteren.
    • Onder het menu EVENEMENTEN (C) kunt u de dag bewerken en vervolgens tikken op om een evenement te bewerken, zoals STAAT (Aan/Uit) en WANNEER (specifiek tijdsinterval).

    OPMERKING: Nadat de bovenstaande wijzigingen zijn uitgevoerd, wordt de planning automatisch opgeslagen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?