Showing 3,191 - 3,200 of 9,859 results

Page 320 of 986
  • Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

    Actuador 16A para control de temperatura Wiser – Guía del usuario del dispositivo

    > 16A. También puede navegar tocando la pestaña Control > > Clima > 16A . Toque Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo. Si no puede encontrar el código QR correcto, toque No puedo
  • Emparejamiento de dos reguladores

    Micromódulo regulador Wiser LED – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Home Connect. A un pulsador mecánico de 2 teclas deben conectarse uno o más módulos. Consulte el siguiente diagrama de cableado. Debe poner ambos módulos en modo de emparejamiento al mismo tiempo. El modo de emparejamiento se activará durante un minuto aproximadamente. PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
  • About the Document

    Airzone - Aidoo Pro Heat Pump – Wiser Home Device user guide

    revise the content over time to enhance clarity and accuracy. If you see a difference between the characteristics in this document and the characteristics on www.se.com, consider www.se.com to contain the latest information. For your safety HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH Safe
  • Eliminar uma automatização

    Sensor de Movimento de Exterior ARGUS 360 – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização Através da aplicação Wiser Home, pode eliminar as automatizações existentes. Para eliminar uma automatização: No ecrã Inicial, toque em . Aceda ao separador Automatização. Selecione a automatização que pretende eliminar. Toque em Eliminar a automatização (A). Leia a mensagem de confirmação e depois toque em OK (B).
  • Termostato Wiser

    Schneider Electric CCTFR6400 CCTFR6401 Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo O Termostato ambiente Wiser (a seguir designado Termostato) é um ecrã tátil a cores, sem fios, alimentado a bateria, onde o utilizador final pode aumentar, diminuir, impulsionare definir a temperatura da divisão
  • Selección del lugar de montaje

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    siguiente: Diseño del edificio donde está instalado el sistema Localización de otros dispositivos que se utilizarán en el sistema Instrucciones generales para el montaje del hub y el dispositivo En referencia al diagrama, es muy importante ubicar el hub (A) lo más centrado posible con respecto al área
  • Uso de Wiser Home IA

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    Uso de Wiser Home IA Uso de Wiser Home IA Uso de Wiser Home IA Con la aplicación Wiser Home puede ver cómo se controlan y programan los dispositivos para su uso. Pantalla de control del dispositivo En la pantalla de control del dispositivo: A Indica la siguiente programación horaria para que se
  • Room setting

    System M and System D - Connected Thermostat 2 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    details. Unoccupied Offset: You set the setpoint when room is unoccupied. This helps to save energy by allowing the temperature to drift from the normal setpoint to a less comfortable but more energy-efficient level when the space is not in use. Occupied to Unoccupied Delay: You can set the time delay
  • Pairing the Airzone device with the Wiser Hub

    Airzone Plenum and Aidoo Pro - Air conditioner – Wiser Home Device user guide

    Wiser Hub: The Wiser Hub and the Airzone devices should be updated to the latest system version. Both should be connected to the same Wi-Fi network. The Airzone Cloud app can be used to connect Airzone devices to a given network. The Wiser firmware version should not be lower than 3.44. On the Home
  • Selecionar o sensor de chão

    Controlador temperatura 16A Wiser – Guia do utilizador do dispositivo

    Selecionar o sensor de chão Selecionar o sensor de chão Selecionar o sensor de chão Através da aplicação Wiser Home, pode selecionar o tipo de sensor de chão que instalou se utilizar um piso radiante elétrico. O sensor de chão mede a temperatura do piso e é apresentado na aplicação. Esta opção só
Page 320 of 986