DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Emparejamiento de dos reguladores

Puede emparejar 2 módulos como parte de Quick Home Connect para la automatización inalámbrica del hogar.
NOTA:
  • Puede operar 2 módulos sin la necesidad de un interruptor inalámbrico como parte de Quick Home Connect.

  • A un pulsador mecánico de 2 teclas deben conectarse uno o más módulos. Consulte el siguiente diagrama de cableado.

  • Debe poner ambos módulos en modo de emparejamiento al mismo tiempo. El modo de emparejamiento se activará durante un minuto aproximadamente.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
La instalación eléctrica solo debe ser realizada de forma segura por profesionales cualificados. Los profesionales cualificados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:
- Conexión a redes de instalación.
- Conexión de varios dispositivos eléctricos.
- Tendido de cables eléctricos.
- Normas de seguridad, normativas y reglamentos locales sobre cableado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
- Asegúrese de que el área de conexión del terminal no entre en contacto con las piezas metálicas de ningún dispositivo instalado en el mismo lugar.
- No cortocircuite las salidas a neutro.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
A continuación se presentan 2 escenarios en los que puede emparejar los módulos entre sí.

Escenario 1: El Regulador-1 está conectado a un pulsador mecánico de 2 teclas y el Regulador-2 no está conectado a ningún pulsador y está controlado remotamente por el Regulador-1.
Al emparejar, puede controlar el Regulador-2 desde el Regulador-1.


  1. En el Regulador-1, pulse brevemente el pulsador convencional derecho 5 veces rápidamente.

  2. En el Regulador-2, pulse brevemente el botón Configuración/Reiniciar 5 veces sucesivamente en el módulo.

El LED de estado parpadea en verde en el LED del módulo.
NOTA: Si el módulo se encuentra detrás del pulsador mecánico, el LED de estado no es visible.

La luz conectada al módulo parpadea unas cuantas veces. El módulo ya se pueden controlar a través del pulsador.

Funcionamiento de los módulos: Pulse brevemente los pulsadores para encender o apagar la luz como se indica en la siguiente tabla.
Control mediate pulsador Carga
Pulsador izquierdo (conectado al terminal 1) Luz 1
Pulsador derecho (conectado al terminal 2) Luz 2
  • Pulse y mantenga pulsado el pulsador para ajustar la luminosidad de la luz.

    NOTA: Este paso es el mismo para ambos pulsadores (derecho e izquierdo).


Escenario 2: Ambos módulos están conectados a sus respectivos pulsadores.
Al emparejar, ambos módulos se pueden controlar a la inversa. Eso significa que el Regulador-1 puede controlar el Regulador-2 y el Regulador-2 puede controlar el Regulador-1.


  1. En el Regulador–2, pulse brevemente el botón pulsador convencional derecho 5 veces rápidamente.

  2. En el Regulador-1, pulse brevemente el botón Configuración/Reiniciar 5 veces sucesivamente en el módulo.

La luz conectada al módulo parpadea unas cuantas veces. El módulo ya se pueden controlar a través del pulsador convencional.


Funcionamiento de los módulos: Pulse brevemente los pulsadores para encender o apagar la luz como se indica en la siguiente tabla.
Control mediate pulsador Carga
Regulador 1
Pulsador izquierdo (conectado al terminal 1) Luz 1
Pulsador derecho (conectado al terminal 2) Luz 2
Regulador 2
Pulsador izquierdo (conectado al terminal 1) Luz 2
Pulsador derecho (conectado al terminal 2) Luz 1
  • Pulse y mantenga pulsado el pulsador para ajustar la luminosidad de la luz.

    NOTA: Este paso es el mismo para ambos pulsadores (derecho e izquierdo).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.