SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Selección del lugar de montaje

El hub es el controlador del sistema y debe estar dentro del alcance de todos los dispositivos para que el sistema funcione correctamente.

El lugar de montaje ideal para el hub está determinado por lo siguiente:

  • Diseño del edificio donde está instalado el sistema

  • Localización de otros dispositivos que se utilizarán en el sistema

Instrucciones generales para el montaje del hub y el dispositivo

En referencia al diagrama, es muy importante ubicar el hub (A) lo más centrado posible con respecto al área ocupada por todos los dispositivos accionados por red (B), tales como interruptores y reguladores. La proximidad a dispositivos accionados por batería (C) también debe considerarse en relación con la sugerencia mencionada después del diagrama.

SUGERENCIA: El sensor de movimiento accionado por batería que se encuentra en el garaje (D) está demasiado lejos del hub. Sin embargo, el sensor puede conectarse al hub a través del dispositivo accionado por red que se utiliza como interruptor de iluminación del garaje (E). Esto se debe a que los dispositivos accionados por red también actúan como extensores de red del sistema. Deberá tenerse en cuenta al decidir dónde ubicar el hub.

PowerTag: requisitos de montaje

Se recomienda instalar Wiser Hub (A) a menos de 3 metros de los dispositivos PowerTag (B) para garantizar una conexión fuerte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?