SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Uso de Wiser Home IA

Con la aplicación Wiser Home puede ver cómo se controlan y programan los dispositivos para su uso.

Pantalla de control del dispositivo

En la pantalla de control del dispositivo:

A

Indica la siguiente programación horaria para que se encienda el dispositivo.

B

Muestra la programación horaria de activación de carga para las próximas 24 horas.

NOTA: Desplácese por las opciones para ver la programación horaria completa.

Programación horaria

Puede cambiar el modo de programación horaria a Wiser Home IA en cualquier momento.

  1. Pulse (C) para abrir el submenú.

  2. Pulse (D) para cambiar el modo de programación horaria a la función Wiser Home IA.

Modo Ausente

Si desea activar el modo Ausente con Wiser Home IA. El modo Ausente anulará los comandos de Wiser Home IA para una adaptación suave del hogar durante sus ausencias. Para obtener más información sobre el modo Ausente, consulte Modo Ausente.

Estadísticas

En > Estadísticas puede encontrar detalles sobre la próxima programación horaria para sus dispositivos activados para la función Wiser Home IA.

NOTA: (E) Proporciona alertas y recomendaciones en tiempo real para notificarle sobre cualquier irregularidad, mal funcionamiento de las funciones u oportunidades de optimización. Estas notificaciones le ayudan a aplicar las acciones oportunas, al mismo tiempo que garantizan el máximo rendimiento general y la eficiencia energética.

Para ver cuánto dinero se ahorra a través de Wiser Home IA, consulte Estadísticas.

NOTA: Los ahorros se mostrarán de acuerdo a la oferta que haya elegido.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.