Showing 321 - 330 of 1,100 results

Page 33 of 110
  • Matter

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    Matter Matter Matter Matter is a new communication standard for IoT devices that allows devices from different manufacturers to communicate through third-party apps such as Google Home, Apple Home, and Amazon Alexa. Its goal is to simplify the smart home ecosystem by allowing internet-connected
  • Appliances

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    various electrical devices, for example floor lamps, radios, ventilators or coffee machines, using the app. Monitor energy consumption of plugged-in devices. Instruction Sheet (PDF) Device User Guide Double Socket Outlet 16A WDE002182 WDE003382 WDE004384 Consists of a smart and standard outlet. The
  • Använda enheten

    EVlink Home Smart – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Använda enheten Använda enheten Använda enheten Med hjälp av kontrollpanelen kan du starta och stoppa laddningen och övervaka strömförbrukningen. På sidan Kontroll trycker du på EVlink Home Smart för att komma till kontrollpanelen. På sidan för kontrollpanelen, Du kan se alternativen A, B, C, D
  • Gerät umbenennen

    EVlink Home Smart – Wiser Home Gerät Benutzerhandbuch

    Gerät umbenennen Gerät umbenennen Gerät umbenennen Mit der Wiser Home App können Sie Ihr Gerät zur einfachen Identifizierung umbenennen Tippen Sie auf der Registerkarte Steuerung auf Alle EVlink Home Smart Geräteeinstellungen. Tippen Sie auf neben dem Gerätenamen, und geben Sie einen neuen Namen ein. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.
  • Wiser Home AI

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    Wiser Home AI Wiser Home AI Wiser Home AI Wiser Home AI is a feature that allows users to save electricity costs by enrolling high energy devices like EV Charger (EVlink Home Smart, Schneider Charge) or resistive Water boilers (controlled with a micromodule). It is used with the tariffs supported
  • Omdøbning af enheden

    EVlink Home Smart – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    Omdøbning af enheden Omdøbning af enheden Omdøbning af enheden Med Wiser Home-appen kan du omdøbe din enhed, så den er nem at identificere. På fanen Styring skal du trykke på All EVlink Home Smart Enhedsindstillinger. Tryk på ved siden af enhedens navn, og indtast et nyt navn. Indstillingerne gemmes automatisk.
  • Commissioning via eSetup

    Schneider Charge – Wiser Home Device user guide

    proceed to step 9. On the Electrical Settings page, you can use the sliding bar or –/+ to set the charging current as required, and then tap Save and continue. In Network Settings, turn on the toggle switch Connect Schneider Charge to a smart charging application. If you have a Wiser Hub for remote
  • Google Home

    Wiser Home – System User Guide (UK, Ireland)

    Google Home Google Home Google Home Google Home is a brand of smart speakers that work similarly to Amazon Echo. Google’s intelligent PA, Google Assistant, is equivalent to Amazon’s Alexa. Google Home is also available on all Android devices and does not require the use of the ‘Smart Speakers’. The
  • Utilisation de l’appareil

    EVlink Home Smart – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    Utilisation de l’appareil Utilisation de l’appareil Utilisation de l’appareil Le panneau de commande vous permet de démarrer et d’arrêter la charge ainsi que de surveiller la consommation électrique. Sur la page Contrôle, appuyez sur EVlink Home Smart pour accéder au panneau de commande. Sur la
  • Cambio del nombre del dispositivo

    EVlink Home Smart – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Cambio del nombre del dispositivo Cambio del nombre del dispositivo Cambio del nombre del dispositivo Con la aplicación Wiser Home, puedes cambiar el nombre de tu dispositivo para identificarlo fácilmente En la pestaña Control, pulse Todos EVlink Home Smart Configuración del dispositivo. Pulse junto al nombre del dispositivo e introduzca un nuevo nombre. Se guardarán los ajustes automáticamente.
Page 33 of 110