DUG_EVlink_WH-07

Utilisation de l’appareil

Le panneau de commande vous permet de démarrer et d’arrêter la charge ainsi que de surveiller la consommation électrique.

Sur la page Contrôle, appuyez sur EVlink Home Smart pour accéder au panneau de commande.

Sur la page du panneau de contrôle,

  • Vous pouvez voir les options A, B, C, D.

  • Appuyez sur pour voir les options E, F, G, H, J.

A

Coût total de la session de facturation.

B

Durée totale de la charge dans la session.

C

Consommation totale d'énergie au cours de la session.

D

Bouton de commande (Démarrer la charge/Arrêter la charge, Pause/Reprise).

E

Pour sélectionner le mode de charge. Voir Mode de chargement.

F

Pour voir l'horaire 24 heures sur 24 basé sur les tarifs de l'électricité.

G

Pour voir l'histoire. Se reporter à Historique.

H

Pour ajouter l'appareil à la section Appareils préférés sur l'écran Maison. Pour en savoir plus sur Favoris, reportez-vous à Managing Favourites dans le guide de l'utilisateur du système concerné.

J

Vous pouvez renommer l'appareil ou le supprimer du système Wiser. Reportez-vous aux paragraphes Renommer l’appareil et Suppression de l’appareil.

De même, vous pouvez contrôler et vérifier l'état actuel à partir de la page Contrôle.

  • Bouton de commande (H).

  • État actuel de l’appareil (I).

SUGGESTION: Vous pouvez également démarrer et arrêter la charge lorsque vous ajoutez l’appareil à votre liste de Favoris.
NOTE:
  • Si vous n'avez qu'un EVlink Home Smart dans le système Wiser, la page Contrôle ne sera pas visible. Toutes les fonctions seront accessibles via la page Maison.

  • Les véhicules électriques (VE) ne peuvent pas être rechargés immédiatement après leur arrêt. Rebranchez la prise pour démarrer la charge. Reportez-vous au paragraphe Connexion / déconnexion du chargeur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?