Showing 3,361 - 3,370 of 9,859 results

Page 337 of 986
  • Wiser Home IA

    EVlink Home Smart – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    , lo que ayuda a ahorrar en la factura de electricidad. Al inscribir dispositivos tales como cargadores de vehículos eléctricos o calderas de agua resistiva, esta característica desplaza las cargas a períodos de bajas tarifas. También ayuda a los cargadores de EV a consumir la producción excesiva de
  • Google Home

    System M and System D - Connected Thermostat 16 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    Google Home Google Home Google Home Google Home is a brand of smart speakers that works like Alexa. You can use Google Assistant to request information or perform an action using a variety of commands.” Common Wiser commands for Google Home: Inquiry: “OK, Google, is the hot water on?” Hot Water
  • Tekniska data

    Exxact – Vriddimmer m. nolla LED uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Tekniska data Tekniska data Tekniska data Nominell effekt Lasttyp Lastnamn Lastvärde 2 ledare (utan neutralledare) 3 ledare (med neutralledare) Lysdiod 7–130 W (max. 0,8 A) 7–80 W (max. 0,5 A) 0–130 W (max. 0,8 A) 0–80 W (max. 0,5 A) Glödlampa 14–200 W 0–200 W Halogenlampa 14–150 W 0–150 W
  • Managing shutter operation without temperature sensor

    System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    Managing shutter operation without temperature sensor Managing shutter operation without temperature sensor Managing shutter operation without temperature sensor Using the Wiser Home app, you can manage the shutter operation of a room where no temperature sensor is installed. To define the
  • Emparelhar o dispositivo com o Hub Wiser

    Termostato Radiador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Dispositivos e em Temperatura > Termostato do radiador. Também pode navegar tocando em Controlo > > Temperatura > Termostato do radiador. O ecrã seguinte mostra o processo de associação do termostato. Rode e segure o botão do termostato na direção "+". Decorridos 3 segundos, o LED pisca a verde
  • Away Mode

    System M and System D - Connected Thermostat 2 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    Away Mode Away Mode Away Mode When Away Mode (A) is activated, all rooms will be set to the Away temperature (default 16 °C). It will show a checkmark in the “Automation” page when active. You can find it in the “Automation” menu by tapping the “Automation” tab at the bottom of the Home screen
  • Lista de dispositivos

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Lista de dispositivos Lista de dispositivos Lista de dispositivos Na página Dispositivos, pode encontrar todos os dispositivos instalados da sua casa, organizados de acordo com o tipo de dispositivo. Os dispositivos também irão apresentar os respetivos nomes, a localização na divisão e, se
  • Aikataulun tai tapahtuman luominen

    Exxact - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB – Wiser verhokytkin -laitteen käyttöopas

    milloin tahansa. Valitse aloitusnäytössä . Napauta Aikataulut välilehti > . Päivämäärä Uusi aikataulu -sivulla kirjoita aikataulun nimi, valitse TYYPPIja valitse huone. Napauta Luo. Valitse mikä tahansa päivä (A) ja napauta lisätäksesi tapahtuman: LÄMPÖTILAT: Valitse haluttu lämpötila
  • Aikataulun tai tapahtuman luominen

    Renova - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB – Wiser verhokytkin -laitteen käyttöopas

    milloin tahansa. Valitse aloitusnäytössä . Napauta Aikataulut välilehti > . Päivämäärä Uusi aikataulu -sivulla kirjoita aikataulun nimi, valitse TYYPPIja valitse huone. Napauta Luo. Valitse mikä tahansa päivä (A) ja napauta lisätäksesi tapahtuman: LÄMPÖTILAT: Valitse haluttu lämpötila
  • Oprettelse af en tidsplan

    Wiser Smat Plug 16 A – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    . Indtast et navn på tidsplanen (A). Vælg en enhedstype (B). Vælg listen over de enheder (C), som tidsplanen skal gælde for. Tryk Opret. Tryk på for at tilføje en begivenhed. Vælg en tilstand (tændt/slukket) (D), tidsperiode (E), og tryk på Sæt. Du kan tilføje flere tidsplaner efter behov. Vælg dage, tryk
Page 337 of 986