DUG_Termostato do radiador_WH-07

Emparelhar o dispositivo com o Hub Wiser

Através da aplicação Wiser Home, emparelhe o seu termostato com o Hub Wiser para aceder e controlar.
Para emparelhar o termostato:
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > e em Temperatura > Termostato do radiador.
    SUGESTÃO:
    • Também pode navegar tocando em Controlo > > Temperatura > Termostato do radiador.

    • O ecrã seguinte mostra o processo de associação do termostato.

  3. Rode e segure o botão do termostato na direção "+".
    Decorridos 3 segundos, o LED pisca a verde.
    Na aplicação, pode ver se o termostato foi associado com sucesso.

  4. Toque em Seguinte para introduzir o nome do termostato e atribuí-lo a uma divisão existente ou a uma nova divisão.

    Depois de emparelhar o dispositivo, é exibido um ecrã em como foi bem-sucedido com as seguintes opções:

    • + Adicionar novo dispositivo: Toque para continuar a emparelhar mais dispositivos.

    • Comece a utilizar o seu dispositivo: Toque para começar a utilizar o dispositivo emparelhado.

    NOTA: O ecrã de bem-sucedido só aparece se tiver iniciado sessão como Proprietário da casa.

O termostato está agora na lista no separador Controlo nos separadores Todos e nos específicos de divisão.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?