SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Lista de dispositivos

Na página Dispositivos, pode encontrar todos os dispositivos instalados da sua casa, organizados de acordo com o tipo de dispositivo.

Os dispositivos também irão apresentar os respetivos nomes, a localização na divisão e, se aplicável, outras informações, por ex., o nível de carga da bateria e a indicação de intensidade do sinal zigbee.

Toque num dispositivo da lista para navegar até Detalhes do dispositivo.

  1. Inicie sessão na aplicação.
  2. No ecrã inicial, toque em .
  3. Toque em Dispositivos.
Lista de dispositivos:

A

O indicador do nível de carga da bateria que apresenta o estado atual da bateria para dispositivos alimentados por bateria.

B

Toque/clique na barra para obter informações sobre dispositivos com problemas de sinal. Consulte Dispositivos com problemas de sinal para obter detalhes sobre dispositivos com problemas de sinal e consulte Acerca da intensidade do sinal para saber mais sobre a intensidade do sinal Zigbee®.

C

Indicador de intensidade do sinal hub Wi-Fi® que exibe a ligação do seu hub à sua rede Wi-Fi®. Quando o indicador apresenta , significa que não existe sinal nem ligação.

D

Indicador de intensidade do sinal Zigbee® que exibe a intensidade atual do sinal dos dispositivos Zigbee.

NOTA: Esta funcionalidade não é aplicável ao dispositivo Tomada Wiser.

E

Toque/clique para adicionar novos dispositivos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?