DUG_Renova - Termostaatti 16 A ZB_WH-00

Aikataulun/tapahtuman luominen

Laitetta voidaan täysin ohjata ja laukaista aikataulun mukaan. Kun aikataulu on asetettu, järjestelmä noudattaa aktiivista aikataulua. Voit luoda tai muokata aikatauluja milloin tahansa.

Aikataulun/tapahtuman luominen:

  1. Valitse aloitusnäytössä .

  2. Napauta Aikataulut-välilehdellä > .

  3. Kirjoita Uusi aikataulu -sivulla Aikataulun nimi, valitse Tyyppi ja huone.

  4. Napauta Luo.

  5. Valitse mikä tahansa päivä (A) ja napauta tapahtuman lisäämiseksi:

    • Valitse lämpötila (esimerkiksi 16 °C).

    • Aseta aika (esimerkiksi klo 12.00).

      HUOMAUTUS: Päivässä voi luoda enintään 8 tapahtumaa.

      Valitse kopioidaksesi aikataulun yhdestä päivästä toisiin päiviin tai kopioi koko aikataulu uuteen tai aiemmin luotuun aikatauluun.

  6. Valitse Aseta.

  7. Valitse näytön oikeasta yläkulmasta ja valitse Noudata aikataulua -vaihtokytkin, kun haluat käynnistää aikataulun tai poistaa sen käytöstä.

Kun järjestelmä noudattaa aikataulua:
Uusi asetusarvo pysyy aktiivisena seuraavaan aikataulun mukaiseen tapahtumaan asti.

Jäljellä oleva aika näkyy Ohjaus-välilehdellä laitteen nimen alla. Jäljellä oleva aika näyttää seuraavaan aikataulun käynnistymiseen asti jäljellä olevan ajan.


Jos järjestelmä ei noudata aikataulua:
Kaikki liukusäätimellä tehdyt asetusarvojen muutokset pysyvät aktiivisina, kunnes liukusäädintä käytetään seuraavan kerran.
Jäljellä oleva aika katoaa näytöstä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?