Showing 3,391 - 3,400 of 9,859 results

Page 340 of 986
  • Managing shutter operation without temperature sensor

    System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    Managing shutter operation without temperature sensor Managing shutter operation without temperature sensor Managing shutter operation without temperature sensor Using the Wiser Home app, you can manage the shutter operation of a room where no temperature sensor is installed. To define the
  • Emparelhar o dispositivo com o Hub Wiser

    Termostato Radiador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Dispositivos e em Temperatura > Termostato do radiador. Também pode navegar tocando em Controlo > > Temperatura > Termostato do radiador. O ecrã seguinte mostra o processo de associação do termostato. Rode e segure o botão do termostato na direção "+". Decorridos 3 segundos, o LED pisca a verde
  • Away Mode

    System M and System D - Connected Thermostat 2 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    Away Mode Away Mode Away Mode When Away Mode (A) is activated, all rooms will be set to the Away temperature (default 16 °C). It will show a checkmark in the “Automation” page when active. You can find it in the “Automation” menu by tapping the “Automation” tab at the bottom of the Home screen
  • Lista de dispositivos

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Lista de dispositivos Lista de dispositivos Lista de dispositivos Na página Dispositivos, pode encontrar todos os dispositivos instalados da sua casa, organizados de acordo com o tipo de dispositivo. Os dispositivos também irão apresentar os respetivos nomes, a localização na divisão e, se
  • Aikataulun tai tapahtuman luominen

    Exxact - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB – Wiser verhokytkin -laitteen käyttöopas

    milloin tahansa. Valitse aloitusnäytössä . Napauta Aikataulut välilehti > . Päivämäärä Uusi aikataulu -sivulla kirjoita aikataulun nimi, valitse TYYPPIja valitse huone. Napauta Luo. Valitse mikä tahansa päivä (A) ja napauta lisätäksesi tapahtuman: LÄMPÖTILAT: Valitse haluttu lämpötila
  • Aikataulun tai tapahtuman luominen

    Renova - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB – Wiser verhokytkin -laitteen käyttöopas

    milloin tahansa. Valitse aloitusnäytössä . Napauta Aikataulut välilehti > . Päivämäärä Uusi aikataulu -sivulla kirjoita aikataulun nimi, valitse TYYPPIja valitse huone. Napauta Luo. Valitse mikä tahansa päivä (A) ja napauta lisätäksesi tapahtuman: LÄMPÖTILAT: Valitse haluttu lämpötila
  • Oprettelse af en tidsplan

    Wiser Smat Plug 16 A – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    . Indtast et navn på tidsplanen (A). Vælg en enhedstype (B). Vælg listen over de enheder (C), som tidsplanen skal gælde for. Tryk Opret. Tryk på for at tilføje en begivenhed. Vælg en tilstand (tændt/slukket) (D), tidsperiode (E), og tryk på Sæt. Du kan tilføje flere tidsplaner efter behov. Vælg dage, tryk
  • Skapa ett schema

    Wiser Smart kontakt 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Skapa ett schema Skapa ett schema Skapa ett schema Kontakten kan styras och utlösas av ett schema. När schemat är skapat följer systemet det aktiva schemat. Du kan skapa eller ändra scheman när som helst. På startskärmen trycker du på Scheman . Ange ett namn på schemat (A). Välj en enhetstyp (B
  • Resetting the device

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    Resetting the device Resetting the device Resetting the device You can manually reset the thermostat to factory settings or perform a soft reset. To perform a Soft reset : Press and hold the O touch button for more than 20 seconds. The thermostat flashes Sr, indicating soft reset, and it is
  • Example of an automation

    Wiser 16 A Relay for Temperature Control – Wiser Home Device user guide

    Example of an automation Example of an automation Example of an automation This demonstration guides you through setting up an automation that activates heating to a set temperature of 20 °C when the room temperature drops below 18 °C. To ensure proper heating control, you must create two separate
Page 340 of 986