Showing 3,511 - 3,520 of 9,859 results

Page 352 of 986
  • Google Home

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    Google Home Google Home Google Home Google Home is a brand of smart speakers that work similarly to Amazon Echo. Google’s intelligent PA, Google Assistant, is equivalent to Amazon’s Alexa. Google Home is also available on all Android devices and does not require the use of the ‘Smart Speakers’. The
  • Pairing the device with the Wiser Hub

    Exxact - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    the device manually and proceed to step 4. If the QR code is incorrect, a message Incorrect QR code scanned will appear. Tap I can't scan the QR code and choose one of the following options: (A): Enter the Mac Address/EUI-64 and Install Code, then tap Connect. The app will verify if the Mac Address
  • Manual sensor settings

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    Manual sensor settings Manual sensor settings Manual sensor settings A thermostat with a preset value of P6 to P8 can be connected to an external floor sensor. This enhances the user's experience in regulating the temperature. After selecting a preset, press O button for 1 second to confirm. The
  • LED Indications

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    thermostat matrix display flashes a green LED when the thermostat successfully joins a network. Fails to join the network The thermostat matrix display flashes a red LED when the thermostat fails to join the network. Presetting the device Status User Interaction Description Enter preset selection
  • Atribuir uma Ação ao interruptor sem fios

    Sistema M e Sistema D - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    o Interruptor de luz. Toque em para ligar a luz e toque em Definir Definir ação. No ecrã seguinte, mostra que a Ação foi configurada com sucesso. A tecla Superior Esquerda é configurada com o Interruptor de luz: Ligado. Ao atribuir um botão de pressão para controlar um variador ou um estore, é
  • Unica - Comando de estores conectável

    Malmaison - França +33 (0) 1 41 29 70 00 Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo Pode utilizar o interrutor de controlo de persianas Comando de estores conectável (a seguir designado por interrutor de controlo de persianas) para controlar uma persiana ou um motor de persiana equipado com
  • About the Document

    Wiser 16 A Relay for Temperature Control – Wiser Home Device user guide

    About the Document About the Document About the Document Document Scope This document provides setup and usage instructions for the Wiser 16 A Relay for Temperature Control, designed to manage electric heaters or underfloor heating via On/Off or Pilot Wire commands. It explains how to pair the
  • Exemplo de uma automatização

    Sensor de fumo sem fios Wiser - Bateria – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Exemplo de uma automatização Exemplo de uma automatização Exemplo de uma automatização No exemplo abaixo, receberá uma notificação na sua aplicação quando for detetado fumo. Aceda a Automatização > para criar uma automatização. Para adicionar uma condição, toque em Adicionar condição >
  • Repor as predefinições de fábrica

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    dispositivos conectados e adicioná-los novamente ao seu sistema. Consulte o capítulo acerca da reinicialização do dispositivo no manual do utilizador do respetivo dispositivo. Lista de dispositivos Wiser fornece os links para o manual do utilizador de cada dispositivo. Terá de voltar a criar todas as
  • Configurar alarme de consumo excessivo

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Configurar alarme de consumo excessivo Configurar alarme de consumo excessivo Configurar alarme de consumo excessivo Este tópico explica como configurar um alarme de consumo excessivo para um dispositivo. No ecrã Notificações e alarmes, toque em Criar um novo alarme (A). Selecione o tipo de alarme
Page 352 of 986