Atribuir uma Ação ao interruptor sem fios
Para configurar uma ação ao botão de pressão do interruptor sem fios:
-
No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou no separador Divisão, onde se encontra o interruptor sem fios.
-
Toque em qualquer tecla e selecione Ação.
-
Selecione o dispositivo e toque em Selecionar ação.
-
No ecrã Configurar dispositivo, selecione o Interruptor de luz.
- Toque em
para ligar a luz e toque em .
No ecrã seguinte,
mostra que a Ação foi configurada com sucesso.
A tecla Superior Esquerda é configurada com o Interruptor de luz: Ligado.
SUGESTÃO: Ao atribuir um botão de pressão para controlar um variador ou um estore, é importante saber que é possível definir uma percentagem específica para a luminosidade ou posição do estore. Por exemplo, se configurar um variador para 50%, ao pressionar ligeiramente o botão de pressão, a luz acenderá diretamente a 50% de luminosidade. Do mesmo modo, para estores, pode definir uma posição de abertura de 30%. Quando pressiona ligeiramente o botão de pressão, o estore move-se automaticamente para essa posição.NOTA: Ao pressionar o botão de pressão e não o soltar, não pode regular a intensidade da luz ou abrir/fechar o estore. Apenas as ações de pressão curta são suportadas no interruptor sem fios.