DUG_Sensor de fumo DC_WH-04

Exemplo de uma automatização

No exemplo abaixo, receberá uma notificação na sua aplicação quando for detetado fumo.
  1. Aceda a Automatização > para criar uma automatização.
  2. Para adicionar uma condição, toque em Adicionar condição > Alteração de estado do dispositivo > Sensor de fumo.
  3. No menu Selecionar função, toque em Sensor de fumo (A).
  4. Para alterar o estado para Fumo Detetado, toque em > Definir.
  5. Para adicionar uma ação, toque em Então > Adicionar uma ação > Enviar notificação > Notificar-me.
  6. Leia as informações e toque em OK.
  7. Introduza o nome da automatização e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que representa a sua automatização, tocando em .
    Pode ativar ou desativar as automatizações guardadas no separador Automatização, através de (B).
Receberá uma notificação quando a automatização for acionada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?