Showing 3,551 - 3,560 of 9,859 results

Page 356 of 986
  • Aikataulun määrittäminen

    Exxact – Liiketunnistin/10A rele ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    luodaksesi aikataulun. Anna aikataulun nimi (A). Valitse TYYPPI-valikosta Valot (B). Valitse KOSKEE-valikossa Liiketunnistin kytkimellä (C) laiteluettelosta. Napauta Luo määrittääksesi tapahtumia. Valitse TAPAHTUMAT (D) -valikossa päivä, ja napauta sitten lisätäksesi tapahtuman, kuten TILA (valot päälle
  • About the Document

    Wiser Home – System User Guide (France)

    customization, troubleshooting, and system decommissioning, offering a complete reference for managing a connected home environment. Validity Note This documentation supports the Wiser Home app functionality on following device platforms: Mobile phone/tablet: Android Version 8 and later iPhone/iPod
  • About the Document

    Ovalis - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    About the Document About the Document About the Document Document Scope This document provides detailed information on the Ovalis - Connected Relay Switch 10 A, covering its features, installation, configuration, and operation. It explains how to pair the device with the Wireless switch and Wiser
  • About the Document

    Unica - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    About the Document About the Document About the Document Document Scope This document provides detailed information on the Unica - Connected Relay Switch 10 A, covering its features, installation, configuration, and operation. It explains how to pair the device with the Wireless switch and Wiser
  • Lights

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    . LK product catalog Instruction Sheet (PDF) Device User Guide LK Fuga® Wiser Multiwire LED Rotary Dimmer 545D6103 545D0103 Controls the lighting level in a room, or automatically set lighting to a desired level in response to a specified condition or event. Can switch and dim ohmic, inductive or
  • Datos técnicos

    Termostato de habitación Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Datos técnicos Datos técnicos Datos técnicos Fuente de alimentación "2 pilas alcalinas tipo IEC LR6 1,5 V (AA)" Interfaces Usuario: Pantalla TFT, botones táctiles Cableado No se requiere cableado Rango de ajuste de temperatura De 5 °C a 30 °C Resolución de la temperatura 0,5 °C Temperatura de
  • Instalar o dispositivo

    Controlador/Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    /Humidade Wiser O sistema pode ser instalado sem ser necessário ligar a um router Wi-Fi. Ao usar a versão de UFH Quente/Frio 24 V certifique-se de que está conectado a uma fonte de alimentação de 24 V 2,2 A (não incluída)
  • Historia

    PowerTag Energy – Wiser Home Laitteen käyttöopas

    alasiirtymispalkissa > Historia. Valitse Historia-sivulla vaadittu aikaväli (A): Tunnit Päivät Kuukaudet Vuodet Verkosta tuonnin ja viennin historia: Soveltuu vain sähköverkkoihin, joissa on olemassa sähköverkossa oleva aurinkoenergiajärjestelmä. Valitse Historia-sivulla vaadittu aikaväli (A): Sähköverkon
  • Edición de una automatización

    Detector de humo inalámbrico Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de una automatización Edición de una automatización Edición de una automatización En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Automatización y toque la automatización que desea editar. En la pantalla Editar automatización, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar el icono
  • Changing the shutter orientation and location

    Odace - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Mode set-up page, tap Shutters. Update the orientation of the shutters and tap Set. If any shutter is covering a door, tap Yes I have shutters over a door to define its location. If no shutters cover a door, tap No. Select the shutters covering the doors from the list (A) and tap Finish.
Page 356 of 986