Showing 3,581 - 3,590 of 9,859 results

Page 359 of 986
  • Configurar el modo de confort estacional

    Unica - Interruptor de persianas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    . Requisito previo: Las persianas deben estar instaladas en el hogar. Agregue su dirección a la cuenta. Toque > Cuenta Mi hogar. Calibre sus persianas. Consulte Calibración de la persiana o Calibración de la persiana con lamas basculantes según el tipo de persiana. El sensor de movimiento exterior detecta
  • Hauptgerät mit der Netz-Solaranlage koppeln

    PowerTag – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Netz ausgewählt ist, wird standardmäßig der Name Hauptzuleitung zugewiesen. Tippen Sie auf (A) und wählen Sie Ja, wenn Sie Solarmodule installiert haben. Die Stromrichtung wird automatisch aktiviert. Tippen Sie auf (B) und wählen Sie eine der Optionen entsprechend Ihren Anforderungen aus: Ja, ich
  • Solución de problemas

    Schneider Charge – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Solución de problemas Solución de problemas Solución de problemas Causa Posibles causas y soluciones Conector enchufado al vehículo eléctrico pero sin cargar, LED verde fijo. Compruebe que el conector se ha insertado correctamente desenchufándolo y volviéndolo a enchufar. Compruebe la secuencia de
  • About the Document

    Exxact - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    About the Document About the Document About the Document Document Scope This document provides detailed information on the Exxact - Connected Relay Switch 10 A, covering its features, installation, configuration, and operation. It explains how to pair the device with the Wireless switch and Wiser
  • Example of an automation

    Wiser 16 A Relay for Temperature Control – Wiser Home Device user guide

    Example of an automation Example of an automation Example of an automation This demonstration guides you through setting up an automation that activates heating to a set temperature of 20 °C when the room temperature drops below 18 °C. To ensure proper heating control, you must create two separate
  • Puesta en servicio de Wiser Hub para Matter Ecosystem

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    aplicación Wiser Home, pulse . Pulse Cuenta Aplicación y conexiones Matter. Pulse para Añadir una nueva conexión. Aparecerá una pantalla con instrucciones sobre cómo vincularse a la red Matter utilizando el código QR del Wiser Hub 2. a generación /HubR Wiser 2. a generación o el código de emparejamiento
  • Climate

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    Sheet (PDF) Device User Guide Wiser Flush-mounted Thermostat 2 A CFMT02ZB The Wiser Flush-mounted Thermostat 2 A is mainly used for water-based heating and cooling applications, such as water-based underfloor heating and radiator heating. NOTE: The thermostat is not suitable for directly connecting
  • Datos técnicos

    Actuador 16A para control de temperatura Wiser – Guía del usuario del dispositivo

    piloto (FP) No apto para calefactores de zócalo. Clasificación IP: IP44 Terminales y cableado: Adecuado para tamaños de conductor de 1.0 - 2.5 mm² Tira de aislamiento de 6,5 mm de largo Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 60 °C Temperatura de almacenamiento: De -20 °C a 65 °C Clase de control
  • Erstellen eines Zeitplans/eines Ereignisses

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    aus. Tippen Sie auf Erstellen. Wählen Sie einen beliebigen Tag (A) aus und tippen Sie auf für Ereignis hinzufügen: Wählen Sie die Temperatur aus (z. B. 16 °C). Wenn Sie den Schieberegler am unteren Ende der Leiste für den Zeitplan platzieren, wird der Frostschutzmodus aktiviert, wenn der Zeitplan
  • Configuração - tarifa fixa

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Configuração - tarifa fixa Configuração - tarifa fixa Configuração - tarifa fixa Para definir a tarifa fixa: Após ler as informações de inclusão na tarifa. No ecrã da Tarifa , toque em Eletricidade. Se já tiver configurado as suas definições de tarifa, siga a navegação do menu abaixo se necessitar
Page 359 of 986