DUG_PowerTag-E_WH-10

Hauptgerät mit der Netz-Solaranlage koppeln

HINWEIS: Das System unterstützt keine 2 Solarstränge, und das Hinzufügen von 2 Solar-PTEs ist nicht möglich. Wenn Sie dem System eine weitere Solaranlage hinzufügen möchten, entfernen Sie zuerst die vorhandene Solaranlage und fügen Sie dann die neue Solaranlage hinzu.

Wenn Sie den PowerTag mit einer bestehenden Netz-Solaranlage installiert haben, würde der Stromfluss in eine der folgenden Richtungen verlaufen:

  • Netz zu Haus: Import

    (Haus verbraucht Netzstrom)
  • Haus zu Netz: Export

    (Überschüssiger Solarstrom wird in das Netz eingespeist)

Die Stromrichtung muss korrekt konfiguriert werden. Andernfalls misst der PowerTag die Stromrichtung möglicherweise falsch - Netz zu Haus als Export und Haus zu Netz als Import.

  1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  .
  2. Tippen Sie auf Geräte >  >  Energie.
  3. Wählen Sie PowerTag Energie.
    VORSCHLAG: Sie können auch navigieren, indem Sie auf Kontrolle > > Energie > PowerTag Energie tippen.
  4. Die Seite Geräteerkennung sucht eine Minute lang nach verfügbaren PowerTags.
  5. Wenn mehr als ein Gerät verfügbar ist, wählen Sie eines aus.
  6. Tippen Sie auf der Seite Gerätekonfiguration auf Identifizieren, um den Haupt-PowerTag zu erkennen.
    Ein Benachrichtigungsfenster wird angezeigt und die Status-LED auf dem PowerTag blinkt schnell grün.
  7. Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf OK, wenn Sie die Identifizierung des PowerTags abgeschlossen haben.
  8. Tippen Sie auf , um dem PowerTag eine Kennzeichnung zuzuweisen.
    Die Kennzeichnungsliste wird auf der Seite Typ angezeigt.
  9. Wählen Sie einen Kennzeichnungstyp (Netz) aus und tippen Sie auf Speichern.
    HINWEIS: Es wird empfohlen, den Typ Netz als Kennzeichnung für den Haupt-PowerTag zu wählen.
    Wenn der Typ Netz ausgewählt ist, wird standardmäßig der Name Hauptzuleitung zugewiesen.
  10. Tippen Sie auf (A) und wählen Sie Ja, wenn Sie Solarmodule installiert haben.
    Die Stromrichtung wird automatisch aktiviert.
  11. Tippen Sie auf (B) und wählen Sie eine der Optionen entsprechend Ihren Anforderungen aus:
    • Ja, ich verkaufe alles: (Netzgekoppelte Solaranlage) Verbunden mit dem Netz (Hauptversorgung) des Hauses. Die gesamte erzeugte Energie wird in das Netz eingespeist.
    • Ja, ich verkaufe einen Teil davon: (Netz-Solaranlage) Verbunden mit dem Netz (Hauptversorgung) des Hauses. Wenn die Anlage mehr Energie erzeugt als verbraucht wird, wird die überschüssige Energie in das Netz eingespeist.
    • Nein: (Insel-Solaranlage) Funktioniert unabhängig und ist nicht mit dem Netz verbunden, sondern verfügt über Batterien, die Solarstrom speichern können, der vom System erzeugt wird.
  12. Stellen Sie das Netz-/Vertragslimit (C) ein.
    HINWEIS: Das Netz-/Vertragslimit ist die maximal zulässige Netzleistung in Ihrem Vertrag. Sie trägt dazu bei, eine Stromabschaltung zu verhindern, indem Verbraucher abgeschaltet werden, um den Stromverbrauch unter einem definierten Grenzwert zu halten. Standardmäßig wird das Netz-/Vertragslimit in kVA gemessen.

    Wählen Sie Ihr Netz-/Vertragslimit (kVA/A/kW) aus dem Dropdown-Menü aus, tippen Sie dann auf und geben Sie einen Wert über die Wähltastatur entsprechend Ihrem Land ein. Die folgende Tabelle enthält die Standardwerte im Bereich:

    Land

    Standardwert

    Bereich

    Frankreich

    36 kVA

    1-42 kVA

    Deutschland

    60 A

    15-160 A

    Spanien

    15 kW

    1-42 kW

    Belgien

    40 A

    15-160 A

    Schweden

    20 A

    16-63 A

    Dänemark

    25 A

    25-35 A

    WICHTIG: Sie können keinen Wert eingeben, der größer oder kleiner als der angegebene Bereich ist.
  13. Wenn Sie die Option Ja, ich verkaufe alles und die Stromrichtung als Netz zu Haus ausgewählt haben.
    1. Aktivieren Sie den Schalter Umgekehrte Richtung.
  14. Wenn Sie die Option Ja, ich verkaufe einen Teil davon ausgewählt haben.
    1. Schalten Sie den Solarleistungsschalter aus.
      Wenn die Stromrichtung von Haus zu Netz ist.
    2. Aktivieren Sie den Schalter Umgekehrte Richtung.
    3. Schalten Sie den Solarleistungsschalter ein.
      WICHTIG: Durch die Aktivierung von Umgekehrte Richtung wird sichergestellt, dass die Stromrichtung korrekt ist.
  15. Wenn Sie die Option Nein ausgewählt haben, ist die Stromrichtung Netz zu Haus. Aktivieren Sie den Schalter Umgekehrte Richtung, wenn die Stromrichtung nicht korrekt ist.
  16. Tippen Sie auf Speichern.
  17. Sie werden aufgefordert, den Tarif einzugeben, nachdem der PowerTag in Betrieb genommen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Tarif einstellen.
    HINWEIS:
    • Wenn Sie Ihren Tarif bereits konfiguriert haben, werden Sie zum Startbildschirm weitergeleitet, um den Status des Geräts zu sehen.

    • Wenn der PowerTag vor der Installation einer Netz-Solaranlage installiert wurde, lesen Sie bitte Erweiterte Einstellungen.

    • Wenn Sie Ihren PowerTag als Solar oder Solar/Batterie (Kombi) konfiguriert haben, ist das Feld (A) Haben Sie Sonnenkollektoren? deaktiviert. Siehe Gerät mit ESS koppeln.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?