Showing 361 - 370 of 1,622 results

Page 37 of 163
  • Live

    PowerTag – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Inverter und den Boost bei Tageslicht zu koppeln, damit die PV-Anlage (Grün) im Live-Betrieb verfügbar ist. Gesamtverbrauch: Zeigt den Gesamtenergieverbrauch in kWh an. Solar Produktion: Zeigt die von der Solaranlage erzeugte Energie in kWh an. Selbstversorgung: Zeigt den Prozentsatz der von der Solaranlage erzeugten Energie an, die vom Haushalt verbraucht wird. % der verwendeten Produktion: Zeigt den Prozentsatz der verwendeten Solarenergie an.
  • Wiser Home System User Guide (Sweden, Finland)

    Moments Away Mode Boost All Cancel alloverrides SchedulesAutomationsMoments B Reorder Movie Night Reading Rainy day Training Dinner time Party A C D E SUG_SV_FI_WH-04 77 Configuring the Wiser System 1. Tap icon to navigate to moment creator screen. 2. Select an icon from the list (A).3. Enter a name
  • Firmware Automatic Update

    Schneider Inverter and Boost – Wiser Home Device user guide

  • Actualización automática del firmware

    Schneider Inverter y Boost – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

  • Einstellen der Raumtemperatur mithilfe der App

    Wiser Heizkörperthermostat – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    sichtbar. Alle Funktionen sind über den Startbildschirm zugänglich. Tippen Sie auf , um die Boostzeit einzustellen. Sobald die Boostzeit eingestellt ist, steigt die Sollwerttemperatur automatisch um 2 °C für die eingestellte Boostzeit. Nach Ablauf der Boostzeit kehrt die Sollwerttemperatur zum aktuell geplanten Ereignis oder zur vorherigen Sollwerttemperatur zurück. Der Boost kann jederzeit gestoppt werden, indem das angeklickt und ausgeschaltet wird.
  • Example of an automation

    Wiser 16 A Relay for Temperature Control – Wiser Home Device user guide

    automations: Automation 1: Boost the heating when a presence is detected in the room. Automation 2: Turn off the heater when the room temperature reaches 25 °C or higher. The room heater will not turn off automatically until you create another automation. Go to Automation > to create an
  • Example of an automation

    Wiser Radiator Thermostat – Wiser Home Device user guide

    automations: Automation 1: Boost the heating when a presence is detected in the room. Automation 2: Turn off the heater when the room temperature reaches 25 °C or higher. The room heater will not turn off automatically until you create another automation. Go to Automation > to create an
  • Example of an automation

    Wiser Underfloor Heating Controller / Connection Strip – Wiser Home Device user guide

    automations: Automation 1: Boost the heating when a presence is detected in the room. Automation 2: Turn off the heater when the room temperature reaches 25 °C or higher. The room heater will not turn off automatically until you create another automation. Go to Automation > to create an
  • Begrenzungen des Wiser-Systems

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    1fach/2fach 10 10 Wiser Lastaktor 20 20 Sicherheit & Schutz Maximal insgesamt Maximal pro Raum Fenster + Türsensor 10 10 Bewegungsmelder 10 10 Wasserlecksensor 10 10 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor 10 10 Bewegungsmelder ARGUS 220-360 10 10 Rauchmelder 16 16 Energie Maximal insgesamt Maximal pro Raum Ladestation / Schneider Charge 1 1 Schneider Wechselrichter und Boost 1 - PowerTag C 20 - PowerTag E 20 -
  • Limitations of the Wiser System

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    Switch 10 10 Wiser Power Micromodule 20 20 Safety and Security Maximum overall Maximum per Room Window + Door Sensor 10 10 Motion Sensor 10 10 Water Leakage Sensor 10 10 Temperature + Humidity Sensor 10 10 ARGUS Motion Sensor Outdoor 360 10 10 Smoke Alarm 16 16 Energy Maximum overall Maximum per Room EV Charger / Schneider Charge 1 1 Schneider Inverter and Boost 1 - PowerTag C 20 - PowerTag E 20 -
Page 37 of 163