Einstellen der Raumtemperatur mithilfe der App
Voraussetzung: Fügen Sie einen Wiser Raumthermostat/Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor in demselben Raum hinzu, in dem sich der Thermostat befindet.
So passen Sie die Raumtemperatur an, legen sie fest oder heben sie an:
-
Tippen Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf Alle Geräte oder auf eine Raum-Registerkarte, wo sich der Thermostat befindet.
-
Verwenden Sie den Schieberegler rechts auf dem Bildschirm, um die Temperatur anzupassen.
HINWEIS: Die Flamme zeigt, dass die Raumtemperatur unter der gewünschten Temperatur (Sollwert) liegt und die Heizung eingeschaltet ist.WICHTIG:-
Wenn die Boostzeit eingestellt ist, erhöht das System die Sollwerttemperatur automatisch um 2 °C für die Dauer der Boostzeit. Nach Beendigung der Boostzeit kehrt die Temperatur auf den letzten Sollwert zurück.
-
Wenn Sie den Schieberegler an den unteren Rand der Leiste schieben, wird der Modus Frostschutz aktiviert. In diesem Modus hält das System die Raumtemperatur konstant bei 5 °C, um ein Einfrieren zu verhindern.
VORSCHLAG: Sie können auch die Raumtemperatur einstellen:HINWEIS: Wenn Sie nur ein einziges Gerät im Wiser System haben, ist die Registerkarte Kontrolle nicht sichtbar. Alle Funktionen sind über den Startbildschirm zugänglich. -
-
Tippen Sie auf
, um die Boostzeit einzustellen.
WICHTIG: Sobald die Boostzeit eingestellt ist, steigt die Sollwerttemperatur automatisch um 2 °C für die eingestellte Boostzeit. Nach Ablauf der Boostzeit kehrt die Sollwerttemperatur zum aktuell geplanten Ereignis oder zur vorherigen Sollwerttemperatur zurück.
-