Showing 3,911 - 3,920 of 9,859 results

Page 392 of 986
  • Opsætning af tidsplan

    LK FUGA Wiser trådløs Multiwire lysdæmper til LED – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Opsætning af tidsplan Opsætning af tidsplan Opsætning af tidsplan Lysdæmperen kan styres fuldt ud med en tidsplan. Når tidsplanen er indstillet, aktiveres lysdæmperen på et givet tidspunkt. Tryk på på Hjem-skærmen. Gå til Tidsplaner > for at oprette en tidsplan. Indtast navnet på tidsplanen (A
  • Eliminar uma automatização

    Micromódulo Estores Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Automatização e toque na automatização que pretende eliminar. No ecrã Editar automatização, toque em Eliminar automatização (A), leia a mensagem de confirmação e, em seguida, toque em OK (B).
  • List of Rooms

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    List of Rooms List of Rooms List of Rooms In the Rooms page, you can find all your Rooms in a condensed list. You can add new Rooms. Tap a Room in the list to navigate to the Room options. On the Setting menu: Tap Rooms (A). List of Rooms:
  • Eliminar uma automatização

    EVlink Home Smart – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Automatização e toque na automatização que pretende eliminar. No ecrã Editar automatização, toque em Eliminar automatização (A), leia a mensagem de confirmação e, em seguida, toque em OK (B).
  • Eliminar uma automatização

    Sensor de fumo 230V Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Automatização e toque na automatização que pretende eliminar. Na página Editar automatização, toque em Eliminar automatização (A), leia a mensagem de confirmação e, em seguida, toque em OK (B).
  • Changing the shutter orientation and location

    System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    Mode set-up page, tap Shutters. Update the orientation of the shutters and tap Set. If any shutter is covering a door, tap Yes I have shutters over a door to define its location. If no shutters cover a door, tap No. Select the shutters covering the doors from the list (A) and tap Finish.
  • Informações técnicas

    Termostato Radiador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    de controlo < 0,8 °C a 4 °C/h Temperatura da superfície no local da instalação máx. 93 °C Temperatura da água máx. 110 °C, máx. contínua 73 °C Temperatura ambiente de funcionamento 0 °C a 45 °C Temperatura de armazenamento -20 °C a 65 °C Frequência de operação 2,4 GHz Potência máx. de
  • Encendido/apagado del dispositivo con la aplicación

    Unica - Interruptor 10A conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Encendido/apagado del dispositivo con la aplicación Encendido/apagado del dispositivo con la aplicación Encendido/apagado del dispositivo con la aplicación En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el dispositivo. Pulse (A) para
  • Using the device

    Unica - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    Using the device Using the device Using the device The Device Control Screen allows you to switch on/off the device and control various settings. On the Control tab, select the relay switch. The Device Control Screen displays the following options: A Tap to turn the device on/off. B Tap to open the
  • Using the device

    Odace - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    Using the device Using the device Using the device The Device Control Screen allows you to switch on/off the device and control various settings. On the Control tab, select the relay switch. The Device Control Screen displays the following options: A Tap to turn the device on/off. B Tap to open the
Page 392 of 986