Showing 4,481 - 4,490 of 9,846 results

Page 449 of 985
  • Histórico de temperaturas

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    comparación temporal de habitación por habitación a fin de garantizar que el rendimiento del sistema se corresponde con las operaciones programadas y manuales. Wiser registra las temperaturas exteriores, de consigna y de la habitación de forma continua y proporciona los datos en el Histórico de
  • Erstellen eines Zeitplans/eines Ereignisses

    Wiser Heizkörperthermostat – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    aus. Tippen Sie auf Erstellen. Wählen Sie einen beliebigen Tag (A) aus und tippen Sie auf für Ereignis hinzufügen: Wählen Sie die Temperatur aus (z. B. 16 °C). Wenn Sie den Schieberegler am unteren Ende der Leiste für den Zeitplan platzieren, wird der Frostschutzmodus aktiviert, wenn der Zeitplan
  • Dynamischer Tarif

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    Sie den Tarif ändern müssen.Tippen Sie im Startbildschirm auf Energiemanagement Tarif Elektrizität. Tippen Sie auf (A) und wählen Sie Dynamisch. Tippen Sie auf (B), um die Vertragliche Strombegrenzung festzulegen. Vertragliche Strombegrenzung ist bereits beim Koppeln des Haupt- PowerTag als Netz
  • Setting Tariff

    Wiser Home – System User Guide (UK, Ireland)

    Setting Tariff Setting Tariff Setting Tariff You can set tariff in the Wiser Home app to access your energy cost and billing data. The Tariff option available only if you have installed the following energy monitoring device installed at your home. Wiser 16 A Relay for Temperature Control Wiser
  • Delete the personal data by resetting the PIN

    Schneider Inverter and Boost – Wiser Home Device user guide

    Energy Inverter Wi-Fi Network. Tap Next to set-up Bluetooth connection. Enable Bluetooth permissions for the Wiser Home app and turn on the Bluetooth on your smartphone. Wait a few seconds while the app checks for a Bluetooth connection. If the dongle's LEDS are not lit after the inverter is turned on
  • Google Home

    Wiser Room Thermostat – Wiser Home Device user guide

    Google Home Google Home Google Home Google Home is a brand of smart speakers that work similarly to Amazon’s Alexa. The user can speak a profusion of commands to request information, or ask Google Assistant to perform action.” Common Wiser commands for Google Home: Inquiry: “OK, Google, is the hot
  • Ajuste del retraso en la detección

    Sensor de movimiento Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    la tecla de función o simule el movimiento). Pulse Dispositivos Sensor de movimiento Retraso en la detección (A) para seleccionar una de las siguientes opciones (B): 15 s 30 s 45 s 60 s Además, puede configurar el tiempo de retraso en la detección del sensor pulsando la pestaña Control Sensor de
  • Setting-up Overconsumption Alarm

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    Setting-up Overconsumption Alarm Setting-up Overconsumption Alarm Setting-up Overconsumption Alarm This topic explains how to setup an overconsumption alarm for a device. On the Notifications and Alarms screen, tap Create a new alarm (A). Choose alarm type as Overconsumption (B). Select the device
  • Verificar o histórico do dispositivo

    Sensor de fumo sem fios Wiser - Bateria – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Verificar o histórico do dispositivo Verificar o histórico do dispositivo Verificar o histórico do dispositivo Através da aplicação Wiser Home, pode ver a deteção de fumo e de temperatura elevada acedendo ao histórico do sensor de fumo. O histórico do dispositivo é todo armazenado na nuvem. Quando
  • Einstellen der Anzeigehelligkeit

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Helligkeit der Thermostatanzeige ein: Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte Helligkeit (A), um die aktive und inaktive Helligkeit mithilfe dem Schieberegler (B) einzustellen. Die standardmäßige aktive Bildschirmhelligkeit beträgt 100 %. Bereich von 1 % bis 100 %, und die
Page 449 of 985