DUG_Wiser Heizkörperthermostat_WH-07

Erstellen eines Zeitplans/eines Ereignisses

Das Gerät kann nach einem festgelegten Zeitraum vollständig geregelt und ausgelöst werden. Sobald der Zeitplan festgelegt ist, folgt das System dem aktiven Zeitplan. Sie können Zeitpläne jederzeit erstellen oder ändern.

So erstellen Sie den Zeitplan/das Ereignis:

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

  2. Tippen Sie auf die Registerkarte Zeitplan > .

  3. Geben Sie auf der Seite Neuer Zeitplan den Namen des Zeitplans ein, wählen Sie den Typ aus, und wählen Sie Raum aus.

  4. Tippen Sie auf Erstellen.

  5. Wählen Sie einen beliebigen Tag (A) aus und tippen Sie auf für Ereignis hinzufügen:

    • Wählen Sie die Temperatur aus (z. B. 16 °C).

      HINWEIS: Wenn Sie den Schieberegler am unteren Ende der Leiste für den Zeitplan platzieren, wird der Frostschutzmodus aktiviert, wenn der Zeitplan beginnt.
      Im Frostschutzmodus hält das System die Raumtemperatur auf 5 °C.
    • Stellen Sie die Uhrzeit ein (z. B. 12:00).

      HINWEIS: Pro Tag können maximal 8 Ereignisse erstellt werden.

      Tippen Sie auf , um das Zeitprogramm von einem Tag auf einen anderen zu kopieren oder um das gesamte Zeitprogramm in ein neues oder ein bestehendes zu kopieren.

  6. Tippen Sie auf Einstellung.

  7. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf und wählen Sie den Schalter Zeitplan verwenden, um den Zeitplan ein- bzw. auszuschalten.

Wenn Ihr System einen Zeitplan verwendet:
Der neue Sollwert bleibt bis zur nächsten geplanten Schaltzeit weiterhin aktiv.

Sie sehen die bis zur Uhrzeit auf der Registerkarte Kontrolle unter dem Gerätenamen. Die bis zur Uhrzeit zeigt die Zeit an, bis zu der der Zeitplan auf EIN eingestellt ist.


Wenn Ihr System keinen Zeitplan verwendet:
Änderungen, die mit dem Schieberegler vorgenommen wurden, bleiben so lange aktiv, bis der Regler erneut betätigt wird.
Die bis zur Uhrzeit verschwindet vom Bildschirm.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?