DUG_Sensor de fumo DC_WH-04

Verificar o histórico do dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, pode ver a deteção de fumo e de temperatura elevada acedendo ao histórico do sensor de fumo.
NOTA: O histórico do dispositivo é todo armazenado na nuvem. Quando a ligação à nuvem é perdida, o histórico do dispositivo irá desaparecer.
  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou num separador divisão de onde está o sensor de fumo.
  2. Na página do painel de controlo do dispositivo, toque em Histórico.
    Na página Histórico, é possível ver a data, hora e tipo de alarme detetado.
    NOTA: O histórico do dispositivo pode ser guardado durante um período máximo de 90 dias.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.