DUG_Motion Sensor_WH-06

Ajuste del retraso en la detección

El retraso en la detección es el tiempo que tarda el sensor en responder tras detectar movimiento.
  1. En la pantalla de inicio, pulse .
    NOTA: Antes de aplicar los nuevos ajustes, active el sensor (pulse la tecla de función o simule el movimiento).
  2. Pulse Dispositivos > Sensor de movimiento > Retraso en la detección (A) para seleccionar una de las siguientes opciones (B):
    • 15 s

    • 30 s

    • 45 s

    • 60 s

    SUGERENCIA: Además, puede configurar el tiempo de retraso en la detección del sensor pulsando la pestaña Control Sensor de movimiento > Ajustes del dispositivo > Retraso en la detección (A).
    NOTA: Cambiar el tiempo de retraso en la detección de largo a corto reduce la duración de la batería.
  3. Pulse Hecho.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?