Showing 501 - 510 of 1,622 results

Page 51 of 163
  • Appairage du module de délestage avec Schneider Charge

    Schneider Charge – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    l'installation du module anti-déclenchement et de la charge Schneider soit effectuée conformément au manuel d'installation. Ne coupez pas l’alimentation pendant le processus d’appairage. https://www.youtube.com/embed/Qfu64Z0amak?loop=1&controls=1 Activer le mode d’appairage Activez le mode d’appairage dans
  • Dépannage

    Odace - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    fonctionnement de l’interrupteur sans fil. L’appareil ne peut pas se connecter à la passerelle. Après avoir appuyé 3 fois sur le bouton-poussoir en haut à droite, la LED de l’appareil clignote en rouge/vert pendant 30 s. Le mode d’appairage est passé en mode Bluetooth. Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir
  • Dépannage

    Unica - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    fonctionnement de l’interrupteur sans fil. L’appareil ne peut pas se connecter à la passerelle. Après avoir appuyé 3 fois sur le bouton-poussoir en haut à droite, la LED de l’appareil clignote en rouge/vert pendant 30 s. Le mode d’appairage est passé en mode Bluetooth. Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir
  • LED Indication

    Odace - Connected Multiwire Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    LED Indication LED Indication LED Indication Pairing User Action LED Indication Status Press the push button 3 times LED blinks amber per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, LED glows green for some time before turning off. Resetting User Action LED Indication
  • Changing the Theme Settings

    Wiser BMS – Building Management System – User Guide

    Changing the Theme Settings Changing the Theme Settings Changing the Theme Settings You can change the Theme Settings in the User Settings. On the top-right pane, click Profile. Click Options. Click Theme Settings. In the Dark Mode field, select if you want to use dark mode. In the Size Mode field, select the size of icons and fonts. Click OK.
  • LED Indication

    Exxact - Connected Multiwire Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    LED Indication LED Indication LED Indication Pairing User Action LED Indication Status Press the push button 3 times LED blinks amber per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, LED glows green for some time before turning off. Resetting User Action LED Indication
  • Réglage manuel de la température ambiante

    Odace - Thermostat connecté filaire 2 A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    thermostat, appuyez sur le bouton « + » pour augmenter la température. Sur le thermostat, appuyez sur le bouton « - » pour diminuer la température. Lorsque le système est en mode de chauffage et que la valeur de consigne est supérieure à la température ambiante actuelle, la LED de demande est allumée en
  • App Settings

    Wiser Home – System User Guide (UK, Ireland)

    List of all Devices of your Home. Access to Device options. Away Mode Specify what happens when you activate the Away Mode, like temperature setting and which devices should be switched off. Refer to Away Mode for detailed information. Smart Modes Activate or deactivate the Smart Modes, like ECO
  • Creating an automation

    Wiser Window/Door Sensor – Wiser Home Device user guide

    conditions and select any of the following (C): Device status change: Select a device to enable automation. Away Mode: Enable/Disable away mode to trigger an action. Away mode can also be used as a trigger to turn off the lights, dimmer or closing the shutter etc. For more information about Away Mode
  • LED Indication

    LK FUGA Wiser Multiwire LED Rotary Dimmer – Wiser Home Device User Guide

    LED Indication LED Indication LED Indication Pairing User Action LED Indication Status Press the push button 3 times. LED blinks amber per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, LED glows green for some time before turning off. Resetting User Action LED Indication
Page 51 of 163