DUG_Odace - Thermostat 2 A_WH-07

Réglage manuel de la température ambiante

La température ambiante peut être augmentée / diminuée manuellement à l'aide du bouton tactile du thermostat.
Condition préalable : Sélectionnez le Préréglage.

  • Sur le thermostat, appuyez sur le bouton « + » pour augmenter la température.

  • Sur le thermostat, appuyez sur le bouton « - » pour diminuer la température.

NOTE: Lorsque le système est en mode de chauffage et que la valeur de consigne est supérieure à la température ambiante actuelle, la LED de demande est allumée en rouge pour indiquer que le mode chauffage est actif.
NOTE: Lorsque le système est en mode de refroidissement et que la valeur de consigne est inférieure à la température ambiante actuelle, la LED de demande est allumée en bleu pour indiquer que le mode de refroidissement est actif.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?